Making Waves TV中的所有文章

全新 TotalCare 工具省时省钱

Kajsa Dannberg 解释说:“从长远来看,可靠的泵性能的关键是良好的维护保养。飞力泵经久耐用,如果得到妥善维护,确实能使用很长时间。但我们知道,很多客户对维护保养工作感到头疼——他们有良好的意愿,但往往资源有限,有时他们不知道要到哪里去寻求帮助。” Dannberg...

对飞力 Experior 进行测试

由于采用获奖的 N 技术,塑料袋、尿布,甚至毛巾,都不会令飞力 Experior 泵发生堵塞。请观看以最大效率进行泵送的飞力 Experior 测试视频。在与飞力 SmartRun 连接后,飞力 Experior 泵不但能减少堵塞问题,还能使能耗降低50%。 在 YouTube 上观看飞力的更多视频。

观看赛莱默在交付水泵之前怎样进行测试

为了确定顾客们收到的水泵跟他们所订购的完全一样,赛莱默邀情他们前往瑞典的工厂观看水泵测试。赛莱默测试技术经理康尼拉尔森解释见证测试的做法。符合顾客的性能要求是赛莱默的首要任务。

赛莱默Oxelia 前沿水回用技术

《Impeller》参观了赛莱默在瑞典的研发机构,了解公司在水回用方面的突破性研究情况。赛莱默高级工艺工程师 Alexis de Kerchove 介绍了Oxelia 系统的工作原理,该系统将臭氧氧化与生物活性滤池结合成一个新的处理工艺。 在此阅读关于赛莱默 Oxelia 的更多内容。

飞力泵在南非帮助船舶残骸保持稳定

今年早些时候,当 MV Smart 号货轮驶离南非理查德湾时, 10 米高的大浪将船抬起,然后使船体撞向海底。该船弯曲,断成两截,搁浅在沙洲上。赛莱默的飞力 2600 系列泵被用来保持该船的稳定,以便船上的燃油和货物能安全卸载。 2013年8月19日,230米长的 MV Smart...

Let’s Solve Water

Let’s Solve Water

The demand for water will increase 5 times by 2050 but the amount of fresh drinkable water on Earth always stays the same. Xylem finds ways to efficiently...