It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泵系统工程

泵系统工程是实现最佳泵送解决方案以满足您的需求的科学。最常见的例子是为特定的应用选择合适的产品。但是,要获得最可靠、最有效的解决方案,选择正确的产品是不够的。

丰富的经验为我们带来了特有专业知识

凭借在废水处理领域60多年的经验,赛莱默积累了独特的专业知识,为您的流程和应用提供设计建议和解决方案。我们的工程师使用专门开发的商业软件,该商业软件在业内处于领先地位,有助于针对您在泵送过程中的挑战设计解决方案。

我们的泵工程师拥有丰富的知识和经验以及一系列Flygt产品,使我们能够提供定制解决方案,以确保无故障运行并降低寿命周期成本。

我们的泵系统工程服务包括:

  • 压头损失计算
  • 水锤分析
  • 开始计算
  • 泵站设计
  • 计算流体动力学

系统设计

对于运输水、废水和其它流体(含固体)而言,系统设计非常重要。正确的系统设计有助于防止固体沉淀和泵堵塞。若系统设计糟糕,则将花费许多维护费用,并且缺乏能效。更重要的是它还可能导致居住在管网和泵站附近的人们出现健康问题,因为系统故障会导致污水泄漏到环境中。清洁的泵站有助于减少维护工作,并为服务人员提供更好的工作环境。

水锤会导致管道和阀门破裂。通过运用精确的计算方法来分析系统性能,我们能够为您的系统推荐适当的系统保护。

寿命周期成本

泵送设备和站点设计对于实现废水应用中的低寿命周期成本(LCC)至关重要。由于泵站是一种高度复杂的系统,因此必须考虑所有关键的操作场景。为实现可靠且经济有效的泵送,我们会在设计阶段考虑所有运行条件。通过这种方式,我们可以找到最合适的泵选择和工作点,以最大限度地降低能耗,避免干扰并延长系统的使用寿命。

影响LCC的最重要因素是能耗。泵解决方案的效率不仅取决于系统效率和泵送装置的效率。还可通过防止出现不利液压现象以及沉降、漂浮物和堵塞问题来获得泵解决方案。考虑到总拥有成本,我们可帮助您分析您的系统并提供解决方案。