More energy-efficient pump station
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
• Överlägsen igensättningsfri prestanda
• Självrensande igensättningsfria pumphjul
• Fler-kanalhjul för högsta möjliga avloppseffektivitet
• Genomgående hög effektivitet
• Härdat gjutjärn, alternativt Duplex rostfritt stål och Hard-Iron pumphjul
DET ENKLA VALET FÖR EN TUFF AVLOPPSPUMPNING
Flygts självrengörande N-pump med innovativa konstruktioner och funktioner ger hög hållbar effektivitet och pålitlig drift. Detta gör dem till det mest tillförlitliga valet för ett brett utbud av användingsområden av tuffa applikationer som oskärmat avlopp, avloppsvatten och slam upp till en koncentration av 8 procent fasta ämnen. Flygt N-pumpar kan hantera volymer upp till 1000 l / s (16.000 gpm) med motorer från 1,3 till 680 kW (1,5 till 870 hk) och en tryckhöjd upp till 100 m (330 ft).
Välj ett härdat gjutjärnshjul för typiska avloppsapplikationer eller chopper-versionen för de tuffaste applikationerna med långa fibrer och tunga fasta partiklar. Hard-Iron™ pumphjul är starkt rekommenderade för applikationer med sand, grus och andra slitande partiklar samt för avlopp blandat med havsvatten. För speciella applikationer som mycket korrosiva avloppsmiljöer, kan vi erbjuda pumphjul i duplex rostfritt stål.
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
UK
Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...
SWEDEN
To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...
USA
Jefferson Parish sewer rates are among the lowest in the country for a system of this size and economic importance to the region. Even routine storms can spawn enough rainfall to induce surges of...
UK
England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...
NEW ZEALAND
Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...
Water and Sanitation, City of Montmorillon
Montmorillon, France
A cleaner sump requiring fewer drainage operations thanks to Xylem’s sustainable wastewater pumping solution Xylem’s revolutionary Flygt Experior wastewater pumping system has reduced the annual...
ITALY
Challenge The region's heavy dependence on tourism puts a strong focus on maintaining the quality of the local environment. A complex pump station management system oversees a total of 14 pumping...
ITALY
One of Sardinia’s largest water treatment facilities needed an energy efficient and sustainable pumping solution. Flygt Experior was installed giving exactly that, reducing the energy consumption by...
UNITED KINGDOM
Challenge Heathrow Airport Water Services Department commissioned Xylem to evaluate the wastewater pumping system in the cargo center area of the airport which hosts heavy volumes of traffic and...
SWEDEN
Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...
SWEDEN
Challenge During the spring, when the snow is melting, as well as with heavy rainfall, the inflow to the station increases dramatically. To prevent the station from flooding, the pumps must be sized...