Flygt-pumpar med N-teknik

Flygt-pumpar med N-TEKNIK

N-3000 SERIEN

• Överlägsen igensättningsfri prestanda
• Självrensande igensättningsfria pumphjul
• Fler-kanalhjul för högsta möjliga avloppseffektivitet
• Genomgående hög effektivitet
• Härdat gjutjärn, alternativt Duplex rostfritt stål och Hard-Iron pumphjul

Behöver du hjälp?

Kontakta en expert
Pumpmodeller Teknik Fallstudier och produktspecifikationer
Pumpmodeller
Det finns inga resultat som matchar din sökning
Teknik

FLYGT N-PUMPAR

DET ENKLA VALET FÖR EN TUFF AVLOPPSPUMPNING

Flygts självrengörande N-pump med innovativa konstruktioner och funktioner ger hög hållbar effektivitet och pålitlig drift. Detta gör dem till det mest tillförlitliga valet för ett brett utbud av användingsområden av tuffa applikationer som oskärmat avlopp, avloppsvatten och slam upp till en koncentration av 8 procent fasta ämnen. Flygt N-pumpar kan hantera volymer upp till 1000 l / s (16.000 gpm) med motorer från 1,3 till 680 kW (1,5 till 870 hk) och en tryckhöjd upp till 100 m (330 ft).

Välj ett härdat gjutjärnshjul för typiska avloppsapplikationer eller chopper-versionen för de tuffaste applikationerna med långa fibrer och tunga fasta partiklar. Hard-Iron™ pumphjul är starkt rekommenderade för applikationer med sand, grus och andra slitande partiklar samt för avlopp blandat med havsvatten. För speciella applikationer som mycket korrosiva avloppsmiljöer, kan vi erbjuda pumphjul i duplex rostfritt stål.

Fallstudier och produktspecifikationer
More energy-efficient pump station

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Läs mer
Strategic transfer pump station

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Läs mer
Efficient handling of wastewater at a harbor

Efficient handling of wastewater at a harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Läs mer
Bringing pumping efficiency beyond par

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Läs mer
Don’t get hot and bothered get N-pumps

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Läs mer
Flygt SmartRun keeps control of the costs

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Läs mer
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.