It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kanalhjulspumpar

C-3000

KANALHJULSPUMPAR

  • Konstruktioner med en eller flera kanaler
  • Traditionella konstruktioner med stort genomsläpp
  • Hög verkningsgrad för rent vatten
  • ​Pumphjul i gjutjärn och alternativa material

Behöver du hjälp?

Kontakta en expert
Pumpmodeller Teknik Fallstudier och produktspecifikationer
Pumpmodeller
Det finns inga resultat som matchar din sökning
Teknik

FLYGT-KANALHJULSPUMPAR

Flygt C-kanalhjulspumparna är byggda för en kapacitet på upp till 3 000 l/s (48 000 gal/m) med motorer på upp till 775 kW (1 050 hk). Basversionen av dessa pumpar är tillverkad i hållbart gjutjärn och är avsedd för krävande tillämpningar som kommunala avlopp och industriutsläpp. Explosionssäkra versioner finns tillgängliga. De klassiska C-pumparna med täckta enkanals- och flerkanalspumphjul har visat sig vara beprövat effektiva genom åren. De mindre C-pumparna är försedda med Flygt Nevaclog®-pumphjulet, som klarar att släppa igenom stora fasta ämnen. De större pumparna har flerkanalspumphjul för maximal hydraulisk effektivitet och skydd mot igensättning.

Fallstudier och produktspecifikationer
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Läs mer
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Läs mer
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Läs mer
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

Läs mer
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Läs mer
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Läs mer
En underjordisk pumpstation mitt i Stockholm

En underjordisk pumpstation mitt i Stockholm

SVERIGE

Under Kungsträdgården i Stockholm ligger en pumpstation som har en central betydelse för stadens avloppssystem. När stationens kapacitet behövde utökas fick Xylem i uppdrag att installera kraftigare...

Läs mer