Lowara в Hermes Park Carrefour – самом большом торговом центре на Балканах

Hermes Park Carrefour

Sofia, Bulgaria

Country of reference: Болгария

Application: Residential Building

Hermes Park Carrefour, современный элитный комплекс, построенный греческой компанией GEK-TERNA, сегодня является своеобразным средоточием коммерческой и общественной жизни Софии (Болгария). Это один из самых крупных торговых центров на Балканах. Построен на участке земли площадью в 45000 кв. м, а общая площадь его помещений составляет 242000 кв. м. Комплекс включает в себя многофункциональный торгово-развлекательный центр, разместившийся на 99000 кв. метрах, офисные помещения, занимающие 70000 кв. м, а также подземный паркинг и стоянку на открытом воздухе, занимающие в общей сложности примерно 73000 кв. м. Строительство Hermes Park было завершено в январе 2010 г. после 27 месяцев работ.
Выбор поставщиков различного оборудования основывался на технико-экономических критериях. IDATOR SA, эксклюзивный дистрибьютор Lowara в Греции, обеспечил поставку насосного оборудования для систем отопления, охлаждения, климатизации, пожаротушения, водоснабжения и водоотвода. А благодаря слаженной работе греческого и болгарского дистрибьюторов и строителей, поддержка Lowara в рамках проекта оказалась постоянной и предельно эффективной.
Система климат-контроля (HVAC) включает 148 электронасосов серий FC, FH, LS, 85% из которых управляются частотными преобразователями Hydrovar®. В состав канализационной системы входят 23 станции, оснащённые насосами-измельчителями серии DLG, и 4 насосные станции Sekamatik производства XylemWater Solutions Austria. Водоснабжение комплекса обеспечивается бустерной установкой с пятью многоступенчатыми насосами SS серии SV46, управляемыми устройствами Hydrovar®, бустерной установкой с двумя насосами серии SV16 и 10 меньшими насосами серий SH, FC и TLC. Система пожаротушения была построена с использованием 7 бустерных установок серии GEN EN 12845 в соответствии с требованиями последнего европейского стандарта в области противопожарной безопасности – EN 12845 «Системы противопожарные стационарные. Автоматические спринклерные системы. Проектирование, установка и техническое обслуживание».

Джордж Эфстратиадис, генеральный директор IDATOR SA, прокомментировал проект следующим образом: «Hermes Park – это яркий пример того, насколько каталитической может оказаться согласованная командная работа в концерне Xylem. Два производителя (Lowara и Xylem Water Solutions Austria) и два официальных дистрибьютора (греческая компания Idator и болгарская Aquastart) сумели предложить максимально эффективный подход, который оказался выигрышным в сравнении с предложениями конкурентов. У нас у всех была общая цель – добиться того, чтобы нам доверили проект, установить насосы, убедить всех партнёров (заказчика, подрядчика, консультантов), что мы в состоянии быть в любое время там, где это необходимо (в Софии или Афинах), что мы способны говорить на их языке и готовы удовлетворить их любые запросы. Это был прекрасный опыт для всех сотрудников Xylem, и я надеюсь, что Hermes Park окажется первым, но не последним примером нашего участия в подобных международных проектах. Особую благодарность хочется выразить Петии Руссиновой (генеральному директору Aquastart), Джорджу Статхулиасу (инженеру по сбыту оборудования для инженерных сетей Idator) и Уго Бальдиери (региональному менеджеру Xylem) за их отличное взаимодействие в рамках проекта».

 

TERNA искренне благодарна компании IDATOR за пунктуальную поставку всех необходимых насосов и компании Aquastart за техническую поддержку, которую она с готовностью оказывала каждый раз, когда того требовали работавшие на стройплощадке инженеры. Также высоко был оценён профессионализм работников Lowara, благодаря которому TERNA сумела успешно завершить строительство этого внушительного объекта и сдать его в срок заказчикам. Кроме того, TERNA, отметив усердие и приложенные усилия, выразила своё желание продолжить сотрудничество.
Важно также отметить, что изделия Lowara содействуют повышению энергоэффективности комплекса. Общая установленная мощность оборудования составляет 2,37 МВт, а выбор частотных преобразователей Hydrovar® в сочетании с высокопроизводительными двигателями PLM обеспечивает высокую эффективность системы с энергетической и экологической точек зрения.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.