Cart

{{ successMessage }}
{{item.orderingCode}}
Qty: {{ item.quantity }}
{{currencySymbol}}{{item.pricing.totalPrice | intlNumber('pt-MZ','USD')}}
Subtotal ({{totalQty}} {{totalQty === 1 ? "item" : "items"}}):
{{currencySymbol}}{{cartSummary.total | intlNumber('pt-MZ','USD')}}
TEST SITE
You will not be charged yet.

Ciências da vida, farmacêutica e bioprocesso

Soluções de medição para aplicações clínicas, industriais e de investigação.

Investigação e diagnósticos clínicos
Os analisadores da Xylem medem a glicose no sangue, plasma e soro; medem também lactato no sangue, plasma e líquido cefalorraquidiano.  São utilizados extensivamente na medição da glicose em pesquisa da diabetes e nas configurações do fabrico de glicosímetros; e na medição de lactato na fisiologia de exercícios e em programas de treino de atletas. A nossa linha completa de refratómetros serve a indústria da ciência do desporto para garantir que os atletas recebam níveis ótimos de hidratação durante treinos e competições.

Alimentos e bebidas
Os nossos instrumentos medem parâmetros comuns como temperatura, pH e principais ingredientes e subprodutos em definições de processos e em laboratórios de garantia de qualidade. Entre as substâncias a analisar estão a glicose, a sacarose, a lactose, o amido, a colina, o glutamato e o etanol. Em aplicações de deterioração de alimentos, os níveis de lactato e etanol fornecem provas quantitativas de micróbios indesejáveis. A nossa tecnologia de biossensor é utilizada desde a análise da matéria-prima até ao teste de controlo de qualidade do produto final e monitorização de efluentes.  Os nossos sistemas testam também uma grande variedade de contaminantes que podem ser encontrados em alimentos como benzeno, herbicidas, corantes, pesticidas, etc. Os refratómetros de laboratório permitem a medição precisa da concentração na indústria de alimentos e bebidas.

Bioprocessamento
Medimos nutrientes importantes como glicose, glutamina e metanol; podemos também monitorizar o nível de subprodutos potencialmente nocivos como lactato e amónio. A indústria biofarmacêutica utiliza as medições rápidas com base em elétrodos da Xylem para monitorizar e controlar os processos.

Biocombustíveis
Os analisadores da Xylem medem xilose e glicose para monitorizar o progresso da fermentação na pesquisa de etanol celulósico e medem etanol residual durante a destilação em instalações de produção.

Investigação de fisiologia
Os nossos analisadores medem substâncias a analisar fundamentais. Os resultados fornecem informações relacionadas com fatores de crescimento, metabolismo, agentes tóxicos e muito mais.

Monitorização e controlo on-line
A Xylem oferece vários produtos para monitorização e controlo on-line de substâncias a analisar fundamentais em biorreatores de cultura celular. Os nossos sistemas de monitorização e controlo on-line oferecem um método simples e económico de monitorização (com a possível adição de uma bomba/controlo de alimentação).

Tratamento de água farmacêutica - pureza e sustentabilidade são essenciais 

Desde a água de abastecimento, passando pelo tratamento interno para criar água de qualidade farmacêutica, até a descarga final, a água é fundamental para a produção farmacêutica. O tratamento da água em cada fase de produção deve cumprir dois objetivos: pureza e sustentabilidade. A contaminação é potencialmente fatal e, assim sendo, prevenir a contaminação da água é fundamental para a segurança do produto. Os tratamentos devem cumprir as normas das farmacopeias relevantes para a utilização pretendida da água, com diferentes qualidades farmacêuticos que requerem diferentes tratamentos, desde água purificada (AP), passando pela água altamente purificada (AAP), até à mais alta pureza de água para injeção (API). Os fabricantes de produtos farmacêuticos estão também a adotar uma abordagem proativa à sustentabilidade, já que tanto a escassez de água como a atenuação dos impactos ambientais incentivam a eficiência hídrica através da reciclagem interna e do tratamento avançado das descargas finais.

Embora observando que os requisitos de tratamento variam de acordo com a farmacopeia relevante, a maioria das sequências de tratamento para criar água purificada ou API envolvem membranas (UF e/ou OI), desionização e/ou destilação e desinfeção. No entanto, tratamentos como a desinfeção térmica e a destilação consomem muita energia. Assim sendo, melhorar a eficiência da água para reduzir a quantidade que requer tratamento melhora também a eficiência energética. A reutilização interna como água de lavagem também reduz os volumes de descarga e os custos de tratamento de águas residuais.

Como a desinfeção é extremamente fundamental, são normalmente empregues vários métodos, incluindo térmico, UV e ozonização, em múltiplos pontos durante o processo de tratamento. Estes processos de desinfeção não criam subprodutos químicos, embora a utilização de ozono exija também equipamento para destruir o ozono. UV está a tornar-se o processo preferido, mas este apenas higieniza no ponto de aplicação e não aborda biofilmes microbianos que podem acumular-se na tubagem. Para matar estes biofilmes, deve ser utilizado periodicamente um tipo residual de desinfetante, normalmente ozono, no sistema de tratamento.

O ozono, associado ao peróxido e/ou UV, é extremamente eficaz na oxidação de biofilmes e de bactérias microbianas. A marca Wedeco da Xylem é a líder de confiança em processos de higienização comprovados, fornecendo unidades de oxidação UV e avançadas envolvendo ozono e peróxido. Os sistemas UV da Wedeco lideram a indústria em eficiência energética, e a série MiPRO de unidades avançadas de oxidação (ozono, peróxido e UV) utilizam uma abordagem multifacetada para proporcionar o mais alto nível de higienização disponível.

Farmacêutica / Biofarmacêutica
Ciências da Vida, Farmacêutica e Biofarmacêutica Farmacêutica / Biofarmacêutica
Measurement Solutions
Life Sciences, Pharma & Biopharma Measurement Solutions
Remoção de contaminantes
Farmacêutica / Biofarmacêutica Remoção de contaminantes
Tratamento de águas residuais
Farmacêutica/Biofarmacêutica Tratamento de águas residuais
Validação
Ciências da vida, farmacêutica e bioprocesso Validação