Tecnologia da Xylem para ajudar a proteger as Filipinas contra enchentes das monções

Tecnologia da Xylem para ajudar a proteger as Filipinas contra enchentes das monções

Duas estações de bombeamento em áreas cruciais da grande Manila estão sendo atualizadas com bombas propulsoras Flygt para ajudar a proteger as áreas residenciais contra as fortes cheias das monções. Beneficiando a mais de meio milhão de pessoas, a tecnologia Flygt da Xylem aumentará a capacidade de fluxo das estações em 25%, o que reduzirá as inundações e melhorará as condições ambientais e de saneamento da cidade. 

A solução da Xylem é a primeira deste tipo a ser desenvolvida nas Filipinas. As bombas propulsoras Flygt PL7121 da Xylem com propulsores de aço inoxidável serão instaladas para substituir as bombas existentes nas estações de bombeamento de Aviles e Valencia, nos distritos de Manila de San Miguel, Nagtahan, Paco, Pandacan, Santa Ana e Santa Mesa, propensos a inundações, oferecendo uma capacidade aumentada de 18.000 e 14.000 litros por segundo, respectivamente. As bombas serão usadas para canalizar as águas pluviais locais para o rio Pasig, criando um reservatório de atraso e ajudando a prevenir enchentes na área. Entre os edifícios que serão protegidos, encontra-se o famoso palácio Malacañan, a residência oficial e principal lugar de trabalho do Presidente das Filipinas. 

De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento da Manila Metropolitana (MMDA), a organização encarregada do desenvolvimento, o novo sistema melhorará drasticamente a vida diária da população que vive na zona norte de Manila, melhorará a saúde pública, aumentará o valor da terra na região com o aprimoramento do meio-ambiente local e repercutirá positivamente na economia local. 

A tecnologia Flygt da Xylem foi selecionada por sua alta eficiência e capacidade, assim como por seus baixos custos de operação e manutenção. Além disso, a poluição sonora, que era um problema do sistema anterior, será significativamente reduzida ou eliminada, pois as bombas Flygt usam acionadores elétricos em vez de motores a diesel. 

Alex Evaristo, diretor de vendas da Xylem Filipinas, afirmou que “as bombas propulsoras Flygt são bombas de última geração para baixas alturas de queda e com alta capacidade, ideais para este tipo de aplicação. É um prazer trabalhar em parceria com as autoridades de Manila para melhorar as vidas das pessoas com nossa tecnologia inovadora, assim como oferecer uma solução econômica e sustentável para o desafio da água”. 

A construção das duas estações de bombeamento começou em abril deste ano e espera-se que estejam em operação ao final de outubro de 2014.

by Simon