It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Cabo Verde. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de refrigeração

O objetivo do sistema de refrigeração é evitar o sobreaquecimento do motor. Há diferentes sistemas no mercado para diferentes tipos de instalações. O meio de refrigeração pode ser ar, água, óleo, etc.

Pelo facto de as bombas Flygt serem submersíveis, mesmo em instalações secas, não é possível utilizar sistemas de ventilador que sopram ar através do rotor. Nesse caso, os sistemas de ventilador têm desvantagens como o ruído, o envio de pó para o motor e a produção de calor que pode resultar num aumento nos custos do ar condicionado.

É preferível refrigerar com água ou com uma mistura de glicol e água, comparativamente ao óleo. A água e o glicol fornecem melhor transferência de calor e requerem menos potência para a circulação do que o óleo, devido à viscosidade.

Nas bombas Flygt utilizamos uma variedade de sistemas, cada um concebido para um desempenho e eficiência otimizados:

  • Refrigeração direta
  • Arrefecimento em circuito fechado
  • Refrigeração integrada
  • Arrefecimento externo

Cada um destes sistemas tem o seu próprio conjunto de áreas de aplicação.

Refrigeração direta

O arrefecimento direto significa que a bomba é refrigerada pela água ou ar circundante. É um sistema particularmente efetivo para bombas instaladas em coluna. Como não é necessária qualquer tampa ou sistema de arrefecimento, o sistema é simples. A refrigeração por água requer que a bomba fique submersa durante a operação. Se a refrigeração for por ar, a potência do motor ou o tempo de funcionamento deve ser reduzido.

Refrigeração de circuito fechado – refrigeração interna

A refrigeração de circuito fechado significa que o líquido de refrigeração é bombeado através de um espaço estreito entre a tampa de arrefecimento interior fina e o compartimento do estator. O fluido de refrigeração é, depois, circulado para baixo entre a tampa de arrefecimento interior e exterior até à parte inferior da refrigeração. Finalmente, a parte inferior do fluido de refrigeração transfere o calor do fluido de refrigeração até ao meio bombeado.

Uma das vantagens da refrigeração de circuito fechado é que ela não é sensível às impurezas no meio bombeado.

Refrigeração integrada

A refrigeração integrada é um sistema de autofornecimento. Uma parte do líquido bombeado é circulado desde o compartimento da bomba entre a tampa de arrefecimento e o compartimento do estator. O fluxo necessário é criado pelas palhetas invertidas no topo do impulsor. O fluxo é, depois, direcionado para dentro e para fora da tampa de arrefecimento através de um anel guia. Todo o ar é removido automaticamente do sistema através do tubo de ventilação. A sedimentação no sistema de refrigeração é evitada mantendo a velocidade da água alta nas áreas críticas. As limitações de velocidade devem ser verificadas relativamente ao trabalho da unidade de frequência variável (VFD).

Arrefecimento externo

Quando a água de refrigeração é fornecida externamente a partir de uma linha direta ou através de sistema de refrigeração por circulação, é denominada refrigeração externa. Tal como na refrigeração de circuito fechado, este sistema não é sensível à impurezas no meio bombeado.

Como o fluxo de água de refrigeração é independente da velocidade de operação, um controlo VFD não perturbará a função de arrefecimento.

Related Resources