Alimentando o renascimento de águas residuais

ATUALIZE UMA INDÚSTRIA E CORTE AS EMISSÕES GLOBAIS PELA METADE... DE CUSTO NEUTRO A NEGATIVO

Escondida ou subterrânea, a infraestrutura de águas residuais é um componente essencial para comunidades emergentes e sustentáveis. Em todo o mundo, essa infraestrutura permite que as cidades se desenvolvam, as economias cresçam e as comunidades prosperem. É também uma importante fonte global de emissões de gases de efeito estufa, principalmente devido a ineficiências inerentes. (Fonte: EPA)

 Enquanto isso, os desafios ambientais globais que enfrentamos estão se tornando mais urgentes a cada dia. Infraestrutura falida ou ineficiente é um fator que representa sério risco ambiental e econômico. Nossa pesquisa mais recente mostra que as soluções para alguns desses desafios estão disponíveis hoje e as implicações econômicas são convincentes. Os sistemas existentes de gerenciamento de efluentes de alta eficiência podem reduzir significativamente as emissões prejudiciais sem acrescentar custos às operações atuais em todo o mundo. O que estamos esperando?

Faça o download do nosso infográfico 


Este estudo avalia 18 oportunidades distintas de redução de emissões relacionadas à eletricidade em três regiões centrais: Estados Unidos, Europa e China. Um resumo dos resultados por região pode ser encontrado na Tabela 1. Para cada uma das oportunidades de redução, os conceitos de curva de custo marginal de abatimento (MACC) e taxa interna de retorno (IRR) fornecem informações sobre a atratividade financeira das oportunidades, o potencial de redução de emissões e a sensibilidade desses investimentos às alavancas de precificação de carbono e taxas de desconto de investidores. Esta abordagem identifica formas de baixo custo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, embora reconheça as barreiras políticas e financeiras à adoção; uma perspectiva que acreditamos ser de interesse do setor de águas residuais e de todos os interessados no debate sobre as mudanças climáticas, incluindo organizações não governamentais, instituições financeiras, acadêmicos e formuladores de políticas.

"Na Xylem, estamos ansiosos para trabalhar com colegas do setor de água e com diversas outras indústrias, com acadêmicos e inovadores, ONGs e a comunidade financeira para desenvolver novas ideias e parcerias criativas para promover a adoção dessas e de outras soluções sustentáveis. Esperamos que você se junte a nós." - Patrick Decker, Presidente e CEO da Xylem


Os desafios da mudança climática, da escassez de recursos e do desenvolvimento econômico para uma população crescente estão ganhando grande destaque à medida que nos direcionamos para a próxima era. É nosso dever - indivíduos, organizações, cidades, países - encontrar e implementar soluções inteligentes. A infraestrutura hídrica está no centro desses desafios conflitantes e apresenta uma oportunidade atraente para avançar tanto nas pautas globais de mitigação quanto de adaptação”.


Patrick Decker, Presidente e CEO, Xylem Inc.

Saiba mais: Uma política de mudança climática que se paga por si 


Atualizar a infraestrutura dos efluentes traz grandes benefícios ao meio ambiente

Quase 50% das emissões relacionadas à eletricidade no setor de efluentes nos EUA, na Europa e na China pode ser reduzida com as tecnologias existentes.

Quase toda esta redução (95%) pode ser obtida a custo zero ou negativo.

Isso se traduz em um volume de redução potencial global a custo negativo de quase 44 Mt CO2e—o equivalente de 9,7 bilhões de galões de gasolina—anualmente. (Fonte: EPA)

As soluções já existem.

Não precisamos esperar por novas tecnologias ou cenários de precificação de carbono altamente debatidos.

Atingir essa redução significativa de emissões será auxiliada por novas abordagens de financiamento público e privado que incentivem a adoção de tecnologia de alta eficiência para atualizações e substituições, bem como novas infraestruturas de águas residuais, principalmente em países em rápida industrialização.

Tomar medidas significa a capacidade de investir no futuro

A OCDE estima que 1,3 trilhãode dólares precisa ser investido anualmente para substituir e manter a infraestrutura de água em países desenvolvidos e mercados emergentes.

Ao investir nessas oportunidades de redução hoje, não apenas iremos reduzir as emissões, mas também iremos liberar novo capital que pode ser usado para financiar a modernização urgente da infraestrutura de água e efluentes no mundo todo.