It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dompelkolompompen

In deze sectie vindt u het aanbod van Flygt voor dompelkolompompen en onze conventionele kolompompen. Alle kolompompen zijn binnen een afvoerkolom geplaatst die vaak aan een bovenstructuur hangt. Dompelkolompompen bevinden zich op de bodem van de kolom zonder bevestiging of speciale hardware. Ze worden snel geïnstalleerd en verwijderd voor inspectie en service. De traditionele ontwerpen zijn ofwel gebouwd als een volledige eenheid die op locatie geïnstalleerd wordt, of als een uitschuifbaar type dat het mogelijk maakt de volledige roterende installatie uit de kolomleiding te schuiven voor gemakkelijke service.

Need help?

Contact an Expert
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
Showing 1 – 19 of 19

Kolompompen

L 3152

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

Kolompompen

L 3201

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

Kolompompen

L 3356

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

L 3400

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

L 3602

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

N/L 3127

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

Kolompompen

N/L 3300

  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

Kolompompen

P 7020

  • Geavanceerde propellerpomp met N-technologie
  • Slank, compact ontwerp
  • Blijvend hoge efficiëntie.
  • Duplex roestvrijstalen waaier
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7030

  • Geavanceerde propellerpomp met N-technologie
  • Slank, compact ontwerp
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Duplex roestvrijstalen waaier
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7035

  • Geavanceerde propellerpomp met N-technologie
  • Slank, compact ontwerp
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Duplex roestvrijstalen waaier
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7040

  • Geavanceerde propellerpomp met N-technologie
  • Slank, compact ontwerp
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Duplex roestvrijstalen waaier
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7061

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Aluminium bronzen propeller
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7065

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7076

  • Eenvoudige installatie
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7081

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Aluminium bronzen propeller
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7101

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Aluminium bronzen propeller
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7105

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7121

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Aluminium bronzen propeller
  • Robuust en betrouwbaar

Kolompompen

P 7125

  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Robuust en betrouwbaar
Technology

FLYGT KOLOMPOMPEN

Flygt kolompompen zijn uitstekende pompen voor grote afvoerstromen en lage tot middelgrote opvoerhoogten. Ze zijn het meest rendabele soort pomp voor het debietbereik dat ze kunnen verwerken. De pomp bestaat uit een propeller met een vaste schroephoek of een half-axiale waaier met een trim (diameter) die beantwoordt aan specifieke taakvereisten.

Kolompompen zijn grote specifieke snelheidspompen en zijn daarom afhankelijk van goed ontworpen pompopvangbakken om hun fabrieksprestatie te leveren. Flygt heeft de kennis, tools en ervaring om u te helpen een goede natte bron te ontwerpen, evenals een praktisch en functioneel pompstation.

Case Studies & White Papers
Cooling water for gas-fired power plant

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Read More
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Read More
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Read More
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Read More
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Read More