Xylem日本のブログ

溶存酸素測定に影響を与える因子 水生環境における溶存酸素は、殆どの生物種にとってその生存に関わる必要不可欠なパラメータとなりますが、そうした溶存酸素濃度のダイナミクスを把握することは、水生管理者、アクアリスト、研究者などにとっても生態系の理解を進めるうえで極めて重要な課題となります。...

All Posts in 溶存酸素

溶存酸素測定に影響を与えるものとは? パート2

溶存酸素測定において、次にDO濃度に影響を与える変動要素は、サンプル中に含まれる塩分です。%飽和値は水中の塩分(または溶解固形物)の機能ではありませんが、mg/L 濃度は塩分によって大幅に変化します。水中の塩分が増加すると、酸素溶解能力が減少します。例えば、25度・塩分0pptで酸素飽和した淡水は酸素を8.26...

溶存酸素測定に影響を与えるものとは? パート1

溶存酸素測定において、最も顕著な変動をするのがすばり、温度です。その為、機器に搭載された温度センサーが正しく測定していることを確実にすることが重要です。温度が溶存酸素に与える影響は2通りです。 温度と拡散...

ProODOからProSolo(プロソロ)へ買い替えるべき8つの理由 | 溶存酸素計

YSIは1962年に、クラーク・ポーラログラフィッック電極を使用した、最初の実用溶存酸素センサーを商品化しました。以降、YSIでは溶存酸素測定のための革新的プラットフォームを多数送り出してきました。2008年には、サンプリング・アプリケーション向けに設計された、最初のハンドヘルド蛍光式溶存酸素測定機器...

持続可能な陸上大西洋サーモン生産

再循環型水産養殖システム技術 米国で売られている大西洋サーモンのほとんどは、網仕切り式水産養殖された諸外国からの輸入品です。 網仕切り水産養殖は沿岸地域の沖合や淡水湖で行われ、オープン網仕切りまたは「ケージ」が使用されています。...

大規模陸上養殖システムにおけるDO監視システム

現在、世界的な人口増加に伴い、食糧問題の解決が急がれている中、養殖漁業は蛋白源を確保する手段の一つとして重要な位置づけとなっています。世界の養殖業生産量は、漁業・養殖業総生産量の49%を計上しています(2012FAO)。一方、国内においても養殖業は着実に成長を続けており、養殖業生産額は漁業・養殖業総生産額の約34%に達...