It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?
Sensusは、無収水(NRW)を減らし、供給する水量と毎月顧客に課金する水量間のギャップを埋めることが重要だと熟知しています。無収水は、またたくまに増大します。実際に、NRWは、北米で、20%〜30%にものぼります。
無収水による潜在的な収益喪失は認められないことは、誰の目にも明らかです。NRWは収益源に影響を与えるだけでなく、業務支出に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。Sensusは、無収水の原因を特定し、無収水を減らすソリューションを提供するため、数多くのユーティリティ企業と協力しています。
![]()
無収水の重大な影響を説明するこのインフォグラフィックを
チェックしてください。
無収水のパイプラインを定義するこのインフォグラフィックで、
一連の損失をなくすためにSensusのソリューションが
どのように役立つかをご覧ください。
![]()
無収水への対処の最初のステップは、メーターの測定値を正確なものとすることです。計量されない水、不正確な請求から、顧客の漏水検知の遅延まで、不正使用に対する漏水許容コストの上昇につながる見かけ上の損失は、収益を不安定にする可能性があります。配水システム内では、漏水、破裂、オーバーフローもコストのかかる問題を引き起こします。お客様がこれらの問題に対処するのを支援するため、Sensusでは収益の確保から実際の損失減少まで、お客様による無収水の特定を支援するために、計量、測定、コミュニケーションと分析ソリューションの製品シリーズを提供します。
iPERL、ally、およびOMNIメーターは、FlexNet® SmartPoint®モジュールとシームレスに統合します。また、SensusのFlexNet双方向通信ネットワークを介して、広範なリモートシステム管理オプションを提供します。SmartPointモジュールを使用すると、リモート水道メーターの読み取りを自動化し、排水ラインで漏水を監視できます。
![]()
ご連絡いただきありがとうございます。 担当者よりご連絡を差し上げます。
All fields required.