It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

廃水処理

製薬メーカーは廃水中のAPIに対処しなければなりません。地方自治体のWWTPと規制機関は、特定の懸念汚染物質の規制を始めています。この傾向は今後も続き、さらに厳しくなると見込まれます。懸念汚染物質には、抗生物質、ステロイド、ホルモン、内分泌かく乱化合物 (EDC)、その他の原薬が含まれ、表流水への排出は水生生物に悪影響を及ぼすと同時に、人間の健康も危険にさらします。廃水処理は、BOD、TSS、アンモニア、毒性、pHなど従来の廃水成分に対処すると同時に、これらの残留物にも対処しなければなりません。

ザイレムは、従来の汚染物質だけでなく、ほとんどの難分解性APIや環境ホルモンにも対処できる一連の高度廃水処理システムを開発しました。好気性生物処理とUFを組み合わせたSanitaireのMBRシステムは、BOD、TSS、栄養塩、そして多くのAPIに対応します。WedecoのUVおよびMiPRO高度酸化プロセスは、細菌を破壊し、難分解性APIを分解します。LeopoldのBiologically Active Filtration (BAF) は、オゾン処理により酸化された残留APIを効果的に除去することができます。