食肉、鶏肉、魚介類産業は、生産のほぼすべての段階で水を使用します。最終製品が生鮮、熟成、冷凍、調理のいずれであっても、その過程では大量の廃水が発生し、その処理はしばしば困難となります。飼料、エネルギー、土地の価格が上昇し続けているため、生産コストはますます高くなっています。環境規制はかつてないほど厳しくなっており、食肉処理場、レンダリング工場、加工場などでは、利益を維持しながら排出制限を遵守することが求められていると言えるでしょう。
導入事例
Pet Food Plant Installs Wastewater Treatment System Fit for Humans
New production lines at plant resulted in increase in wastewater flow and load, which exceeded capacity at the municipal plant. Therefore, pet food manufacturing plant needed an on-site wastewater treatment system.
Food Processor Upgrades Boiler Feedwater System to Meet Peak Demand
The protein processor’s existing 75 gpm boiler feed RO system was aging and struggling to meet peak demand for treated feedwater. It also lacked the capacity to support a planned plant expansion. To address this, the processor decided to install a new primary RO system and keep the legacy unit as a backup.