More energy-efficient pump station
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
• Eccellente prestazioni anti-intasamento
• giranti autopulenti anti-intasamento
• struttura con pale multiple per grande efficienza delle acque reflue
• alta efficienza migliorata
• ghisa rinforzata, opzionale in acciaio inossidabile Duplex e giranti in Hard-Iron
LA SCELTA GIUSTA PER IL POMPAGGIO DIFFICILE DELLE ACQUE REFLUE
.Le pompe N Flygt autopulenti e anti-intasamento propongono una struttura e funzioni innovative che garantiscono un’alta efficienza migliorata e un funzionamento altamente affidabile. Ciò le rende la scelta più affidabile disponibile per una vasta gamma di applicazioni difficili per le acque reflue come ad esempio fanghi fognari e fango con una contrazione di solidi fino all’8%. Le pompe F di Flygt sono disponibili per capacità fino a 1.000 l/s (16,000 gpm) con motori da 1.3 fino a 680 kW (1,5 a 870 hp) e portate di scarico fino a 100 m (330 ft).
Punta su una girante in ghisa per le tipiche applicazioni per le acque reflue o la versione tritatutto per le applicazioni più difficili per la lavorazione di elementi a fibra lunga e soldi pesanti. Le giranti in Hard-Iron™ sono altamente raccomandate per tutte le applicazioni con sabbia, graniglia o altri abrasivi come anche per le acquew reflue miste ad acqua di mare. Per applicazioni speciali come quelle in ambienti con acque reflue altamente corrosive, proponiamo giranti in acciaio inossidabile duplex.
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
UK
Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...
SWEDEN
To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...
USA
Jefferson Parish sewer rates are among the lowest in the country for a system of this size and economic importance to the region. Even routine storms can spawn enough rainfall to induce surges of...
UK
England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...
NEW ZEALAND
Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...
Water and Sanitation, City of Montmorillon
Montmorillon, France
A cleaner sump requiring fewer drainage operations thanks to Xylem’s sustainable wastewater pumping solution Xylem’s revolutionary Flygt Experior wastewater pumping system has reduced the annual...
ITALY
Challenge The region's heavy dependence on tourism puts a strong focus on maintaining the quality of the local environment. A complex pump station management system oversees a total of 14 pumping...
ITALY
One of Sardinia’s largest water treatment facilities needed an energy efficient and sustainable pumping solution. Flygt Experior was installed giving exactly that, reducing the energy consumption by...
UNITED KINGDOM
Challenge Heathrow Airport Water Services Department commissioned Xylem to evaluate the wastewater pumping system in the cargo center area of the airport which hosts heavy volumes of traffic and...
SWEDEN
Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...
SWEDEN
Challenge During the spring, when the snow is melting, as well as with heavy rainfall, the inflow to the station increases dramatically. To prevent the station from flooding, the pumps must be sized...