Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Flygt csatornás járókerekű szivattyúk

C-3000

CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK

  • Dugulásmentes járókerekek
  • Egy- és többcsatornás kialakítás
  • Hagyományosan nagy szabad átömlési keresztmetszetű kialakítások
  • Hatékony tisztavíz-kezelés
  • ​Öntöttvasból vagy opcionális anyagból készült járókerék

Segítségre van szüksége?

Forduljon szakértőhöz!
Termék modellek Technológia Esettanulmányok és műszaki leírások
Termék modellek
There are no results that match your search
Technológia

FLYGT CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK

Flygt A max. 775 kW-os motorral működtethető csatornás járókerekű C-szivattyúk szállítókapacitása akár 3000 l/s gal/minis lehet. Az alapváltozatban tartós öntöttvasból gyártott szivattyúk nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például kommunális vagy ipari szennyvíz átemelésére készülnek. Robbanásbiztos változatok is elérhetők. A hagyományos, oldalfalas egy- vagy többcsatornás C-szivattyúk az évek során már bizonyítottak. A kisebb C-szivattyúk járókereke a kiváló szárazanyag-áteresztő képességű Flygt Nevaclog®. A nagyobb szivattyúk a maximális hidraulikai hatásfok és dugulásállóság érdekében többcsatornás járókerékkel rendelkeznek.

Esettanulmányok és műszaki leírások
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Részletek
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Részletek
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Részletek
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

Részletek
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Részletek
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Részletek