It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Togo. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Assainissement et eau noire

Jabsco est le plus grand fabricant et fournisseur mondial de toilettes marines pour petits bateaux. Nous avons donc acquis une bonne expérience dans les systèmes de têtes et dans leur conception et leur installation.

Les toilettes marines les plus courantes sont, de très loin, manuelles. Nos séries 29090/29120 ont été les plus populaires au cours des 10 dernières années. Nous les avons encore améliorées avec des matériaux plus solides, un nouveau style et de nouvelles fonctionnalités qui facilitent encore leut entretien. Avec une conception et des matériaux modernes, les toilettes manuelles sont faciles à installer et à entretenir, simples et propres à utiliser et offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. Rappelez-vous que vous avez le choix entre deux tailles de cuvette et que même les plus petits bateaux ont assez de place pour le confort d'une cuvette pleine grandeur (série 29120) pour un petit supplément.

Notre gamme de luxe de toilettes à chasse d'eau Lite Flush, Quiet Flush et Deluxe Flush se caractérise par un faible niveau sonore, de sorte que les personnes dormant ne seront pas dérangées lors de l'utilisation des toilettes. Il est possible de rincer avec de l’eau douce provenant de l’approvisionnement du bateau ou avec de l’eau salée, fluviale ou lacustre provenant de l’extérieur du bateau. Les toilettes Lite Flush ont un système de rinçage et de pompage intégré dans un boîtier élégant. Les toilettes de la série Deluxe Flush ont des bols de style domestique et tous les composants de la pompe sont masqués. Les toilettes Quiet Flush ont la pompe à l'arrière d'une base étroite, ce qui permet de l'installer dans des espaces plus étroits. Les commandes à trois voies permettent d'augmenter ou de diminuer le niveau d'eau.

Les kits de conversion Quiet Flush permettent aux propriétaires de 37010 et de nombreux autres types de toilettes électriques ou manuelles de passer à la spécification Quiet Flush. Toutes nos toilettes électriques sont étonnamment peu puissantes et faciles à utiliser pour les nouveaux arrivants et les équipes expérimentées.

Les toilettes manuelles peuvent être améliorées en électricité par la toilette électrique Lite Flush. Le nouveau Lite Flush a été conçu pour adapter instantanément votre toilette manuelle existante avec le même encombrement, les mêmes points de fixation et les mêmes attaches que la toilette manuelle Jabsco.

Toutes nos toilettes peuvent être utilisées sur les voies navigables, les rivières, les lacs ou la mer et peuvent être installées au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison. Toutefois, une attention particulière doit être portée aux instructions d’installation pour la sécurité, et les installations doivent être conformes aux réglementations locales concernant les décharges en mer. Toutes nos toilettes sont conçues pour se décharger en mer ou dans des réservoirs de rétention si nécessaire.

Products
Products
Toilettes et eaux usagées pour la marine et les véhicules récréatifs
Toilettes et eaux usagées pour la marine et les véhicules récréatifs

Large gamme de systèmes manuels et électriques de traitement des eaux usagées et provenant

Kits d’adaptateurs
Kits d’adaptateurs

Kits d’adaptateurs