It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chad. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Modélisation de l'information sur les bâtiments - la révolution numérique du secteur de la construction

La BIM est en train de changer le secteur mondial de la construction sur les marchés des services d'eau, de l'industrie et des services de construction. La BIM améliore également la manière dont les parties de la chaîne de valeur (telles que les investisseurs, les propriétaires, les gestionnaires d'installations, les bureaux d'études, les architectes, les entrepreneurs, les distributeurs, les grossistes et les fabricants) travaillent ensemble dans un environnement de données numériques commun afin de créer un cycle de vie plus durable.

BIM_Circle_Infographic_1200x628_NEW_v2.jpg

Le BIM n'est pas seulement un fichier 3D d'un produit. Il s'agit d'une méthode structurée de travail dans un environnement numérique pour collecter, gérer et échanger des informations tout au long du cycle de vie d'un bien (par exemple, une usine de distribution d'eau, un bâtiment commercial, une usine industrielle). Les données graphiques et non graphiques des composants d'un bien (par exemple, les pompes) sont combinées pour former des modèles de biens numériques complets. Il en résulte des jumeaux numériques qui vivent en coexistence avec leurs jumeaux physiques.

L'espace, l'empreinte carbone, la consommation d'énergie, l'efficacité opérationnelle et les coûts du cycle de vie peuvent déjà être évalués et optimisés lors de la phase de planification et de conception du projet. L'amélioration des plans du projet et un meilleur retour sur investissement permettent aux propriétaires et aux investisseurs de disposer d'un bâtiment ou d'une infrastructure adaptés à leurs besoins exacts.

Les entrepreneurs utilisent le BIM pour rassembler tous les éléments nécessaires à la simplification des calculs, de la gestion de projet, des achats et de la planification des activités. Il s'agit de garantir la livraison du projet dans les délais et dans les limites du budget. Grâce aux actifs conçus par le BIM, il n'y a pas de mauvaises surprises pendant la phase de construction et de mise en service.Toutes les informations pertinentes des systèmes et des composants individuels d'un bâtiment sont fournies par le BIM dans un ensemble de données numériques compact et clair.

Le BIM aide les opérateurs et les gestionnaires d'installations dans leurs opérations, leur maintenance et leurs futures rénovations. En outre, des modèles d'exploitation numériques (jumeaux numériques) du bien physique peuvent être créés pour aider les opérateurs et les propriétaires à prendre de meilleures décisions pour l'optimisation continue des systèmes (par exemple, l'optimisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation).

Rendre les actifs plus efficaces, plus fiables et plus disponibles au coût du cycle de vie le plus bas possible. Et c'est là que réside l'avenir des bâtiments intelligents.Xylem ouvre la voie dans le domaine du BIM, dans le cadre de sa mission visant à construire un avenir durable en fournissant des solutions numériques. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux et nos clients et nous élargissons et innovons constamment notre portefeuille et nos services.

Modélisation des informations sur les bâtiments - Avantages pour les consultants, les architectes et les bureaux d'études

Le BIM a pris d'assaut le secteur de la construction. Les consultants, les architectes et les bureaux d'études choisissent la BIM pour la planification et la conception des projets. L'espace, l'empreinte carbone, la consommation d'énergie, l'efficacité opérationnelle et les coûts du cycle de vie peuvent être simulés et optimisés dès le début du projet. Il en résulte une amélioration des plans et un retour sur investissement (ROI) nettement plus élevé. Xylem a interrogé des experts du monde entier sur l'importance de la BIM pour leurs activités courantes. Une écrasante majorité (91 %) a indiqué que la BIM est désormais obligatoire dans le secteur de la construction. Au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark et en Finlande, la BIM est déjà obligatoire dans la conception et la construction de bâtiments et d'infrastructures publics. L'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et les Pays-Bas sont les prochains pays qui rendront la BIM obligatoire en Europe sur la base de directives européennes*. 

*Au 18 avril 2016, les pays de l'UE devaient avoir transposé les trois directives suivantes dans leur droit national : Directive 2014/24/UE sur les marchés publics, Directive 2014/25/UE sur les marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, Directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats de concession.

Où trouver les fichiers BIM Xylem