Avantages du Primeguard Godwin pour votre nouvelle pompe diesel

Comme mentionné dans mon article précédent, presque toutes les pompes Tier 4 final sont électroniques. Pour Godwin, cela signifie que tous nos modèles de pompes, à l’exception de la CD75M et de la CD80M, sont équipés d’un PrimeGuard Godwin dans leur prix. Pour la CD75M et la CD80M, vous pouvez acheter un PrimeGuard si vous le souhaitez.

Nous avons récemment lancé le panneau PrimeGuard 2. Ce panneau comporte plusieurs caractéristiques nouvelles qui facilitent la personnalisation des applications difficiles et l’intégration avec la Field Smart Technology.

QU’EST-CE QU’UN PRIMEGUARD ?

Introduit à l’origine pour les moteurs électroniques Tier 2, le PrimeGuard est un panneau de contrôle destiné aux équipements diesel Godwin qui aide à adapter les moteurs diesel aux opérations de pompage. L’idée, derrière l’utilisation d’un PrimeGuard, est de rendre l’expérience de l’utilisateur la plus fluide possible. Les informations telles que le régime moteur, la charge en pourcentage, la pression d’huile et la variation de température (niveau, pression ou débit selon les mécanismes supplémentaires que vous branchez sur le panneau) s’affichent sur les écrans principaux du PrimeGuard. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour démarrer et arrêter la pompe, augmenter ou réduire le régime moteur, et accusé réception des alarmes.

POURQUOI AI-JE BESOIN D’UN CONTRÔLEUR PRIMEGUARD ?

Les moteurs diesel devenant plus complexes avec la norme Tier 4 final, il est important que leur fonctionnement reste simple. Le contrôleur inclut un interrupteur manuel arrêt auto (hand off auto, HOA) vous permettant d’actionner votre pompe manuellement ou automatiquement. En mode automatique, il vous suffit de brancher votre kit de flotteurs ou votre transducteur sur le boîtier du PrimeGuard et de régler vos paramètres dans le PrimeGuard.

Grâce au kit de flotteurs, la pompe peut être réglée pour fonctionner automatiquement à partir de niveaux prescrits, à une vitesse fixe. La méthode la plus simple d’exploitation automatisée, en changeant les niveaux de démarrage et d’arrêt de la pompe, une fois le PrimeGuard programmé, elle consiste à relever ou abaisser les flotteurs mécaniques aux niveaux souhaités.

Si vous avez besoin d’un contrôle plus précis, l’utilisation d’un transducteur permet à la pompe diesel de changer de vitesse en fonction du niveau ou de la pression. La pompe ralentit ou accélère selon les besoins pour respecter les conditions du système. C’est l’idéal en cas de coup de bélier.

Autres avantages : 8 relais programmables, historique des alarmes, fréquence des opérations de maintenance et, pour les moteurs diesel dotés d’un FAP, pourcentage de suie. La pompe peut aussi être réglée pour procéder automatiquement à un « exercice » à intervalles définis.

Une fois encore, l’idée du PrimeGuard est de faciliter la vie de l’utilisateur. Vous travaillez sur un site avec un million de choses en cours et vous ne vous rappelez plus quand vous devez remplacer les filtres de la pompe ? Le PrimeGuard peut être réglé pour vous rappeler que les 250 heures de service sont atteintes. Vous avez besoin de contourner un système d’égout 24 h par jour mais vous ne voulez pas payer pour le carburant de la pompe fonctionnant en continu ? Réglez la pompe en mode automatique à l’aide de flotteurs ou d’un transducteur et laissez-la ralentir ou se mettre en veille lorsque le débit est bas, afin d’économiser du carburant.

AJOUT DE LA FST POUR UNE UTILISATION À DISTANCE

La technologie Field Smart Technology de Godwin permet une utilisation à distance et l’affichage d’informations depuis le PrimeGuard sur le site web FST. Il s'agit d'une fonction extrêmement utile pour les applications de pompage dans lesquelles la pompe est soit éloignée soit difficile d’accès. Vous pouvez choisir de démarrer et arrêter votre pompe à distance en fonction de vos besoins ou simplement vous connecter pour surveiller la manière dont votre pompe fonctionne.

Toutes les informations visibles sur l’écran PrimeGuard sont visibles à distance via le site web. Pour en revenir aux applications où la pompe est éloignée des opérateurs, cet outil peut servir à visionner des alarmes d’erreur ou à programmer des maintenances régulières sans avoir à envoyer un mécanicien sur place juste pour lire les heures de service.

À SUIVRE – COUP DE PROJECTEUR SUR LA POMPE GODWIN CD150M FINAL TIER 4

by Molly Russell