Cart

{{ successMessage }}
{{item.orderingCode}}
Qty: {{ item.quantity }}
{{currencySymbol}}{{item.pricing.totalPrice | intlNumber('fr-TD','USD')}}
Subtotal ({{totalQty}} {{totalQty === 1 ? "item" : "items"}}):
{{currencySymbol}}{{cartSummary.total | intlNumber('fr-TD','USD')}}
TEST SITE
You will not be charged yet.
Les solutions innovantes de Xylem Inde aux problèmes liés à l’eau et sa réutilisation

Les solutions innovantes de Xylem Inde aux problèmes liés à l’eau et sa réutilisation

La solution de désinfection par UV de Xylem permet de réutiliser 80 % de l’eau utilisée par le palais présidentiel indien dans les espaces verts et les marécages.

Découvrez comment la technologie aide l’Inde à résoudre les problèmes complexes liés à l’eau tout en lui permettant d’atteindre les objectifs fixés par les Nations Unies en matière de développement durable. Pour aider l’Inde à atteindre ces objectifs, Xylem travaille avec ses partenaires à travers tout le pays afin d’améliorer l’accès à l’eau, de réduire le volume des eaux usées non traitées et de favoriser la réutilisation de l’eau. Lorsque la sécheresse assèche les puits dans le Karnataka, les pompes de Xylem amènent de l’eau depuis la rivière Tungabhadrâ. Lorsque les eaux usées non traitées polluent la rivière Tapti, Xylem fournit une solution de traitement pour une nouvelle station d’épuration.

Une solution de pompage pour l’eau potable et l’irrigation en cas de sécheresse

Les millions d’habitants du district de Shimoga, situé dans l’État du Karnataka dans le sud-ouest de l’Inde, dépendent de l’eau de puits pour boire et irriguer les terres. Dans la ville de Shikaripur, les puits alimentent 245 réservoirs d’eau. Néanmoins, les sécheresses et les stress hydriques consécutifs ont conduit à assécher les puits. Cela a provoqué toute la communauté et l’écosystème local.

Karnataka Neeravari Nigam Limited (KNNL) a conçu une stratégie pour remplir les réservoirs avec de l’eau de la rivière Tungabhadrâ, qui traverse l’État du Karnataka. KNNL a choisi pour constructeur principal du projet de remplissage des réservoirs Amrutha Constructions. Xylem avait pour mission de fournir six larges colonnes verticales de pompage de la série Flygt A-C pour transporter l’eau de la rivière jusqu’aux réservoirs. Ces pompes extrêmement efficaces ont une capacité de plus de 3 000 mètres cubes par heure, chacune délivre l’eau jusqu’à une haute chute de 224 mètres.

Le projet de remplissage des réservoirs a permis de résoudre les problèmes d’irrigation et d’eau potable pour les millions d’habitants de la région.

Prévenir la pollution des rivières et améliorer la réutilisation de l’eau en Inde Centrale

À Burhanpur, une ville de l’État du Madhya Pradesh en Inde centrale, la rivière Tapti était polluée par des eaux usées domestiques non traitées rejetées par 30 000 habitations. L’entreprise municipale de Burhanpur, qui gère la ville, a décidé de résoudre le problème en construisant une nouvelle station d’épuration.

La ville a choisi de confier le projet de construction et d’entretien de la station d’épuration à Ankita Construction, pour une capacité de traitement de 21 millions de litres par jour. Xylem Inde a collaboré avec Ankita Construction afin de fournir un réacteur à alimentation discontinue (SBR) pour la station, ainsi qu’un système de désinfection par UV.

La station d’épuration utilise le système Sanitaire ICEAS, un système de traitement biologique pour débit continu qui réunit procédé de traitement, aération, décantation, et contrôle dans un seul réservoir, ce qui réduit l’empreinte de la station.

Le système réduit jusqu’à 50 % l’utilisation énergétique des réservoirs grâce aux grilles très efficaces d’aération et la technologie des ventilateurs. Les algorithmes innovants utilisés dans le système facilitent le contrôle et l’optimisation du processus pour une meilleure efficacité.

Pour la désinfection, la station utilise le Système Wedeco de désinfection iDuron UV qui est sur et sans produits chimiques. Ce système modulaire à canal ouvert de désinfection par UV inactive efficacement 99,99 % des agents pathogènes sans sous-produits toxiques. Le système utilise des lampes Ecoray économes en énergie et la solution de contrôle OptiDose afin d’optimiser la désinfection par UV.

La station d’épuration fonctionne parfaitement et répond aux normes de qualité des rejets d’eaux. L’eau traitée est rejetée dans la rivière Tapti, qui peut désormais être réutilisée pour alimenter la ceinture verte de la ville.

Désinfecter les eaux usées du palais présidentiel afin de la réutiliser

Les espaces verts du domaine présidentiel à New Delhi, appelé Rashtrapati Bhavan, s’étendent sur près de 769 000 mètres carrés, y compris les célèbres jardins moghols. Les plantes et les jardins étaient régulièrement touchés par une pénurie d’eau, surtout durant la saison estivale. Cela entrainait la perte de ces espaces verts, ce qui affectait également la faune qui y vit.

Pour résoudre ce problème et préserver les bâtiments historiques, l’Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (organisation ayant pour but la conservation du patrimoine artistique et culturel indien) a reçu pour mission de concevoir un plan de gestion de la sauvegarde. Les recommandations de l’organisation incluaient notamment la construction d’une station d’épuration pour le domaine présidentiel.

IIT Delhi a été nommé consultant technique, tandis que le constructeur L&T est responsable de la construction, du fonctionnement et de l’entretien de cette station d’épuration d’une capacité de 2 millions de litres par jour. La construction de cette station d’épuration a été achevée en un temps record. L’inauguration a eu lieu en 2015 après à peine 15 mois de travaux.

Le système de désinfection par UV Wedeco TAK 55 de Xylem a été sélectionné pour traiter les eaux usées selon des normes de réutilisations très exigeantes, en utilisant la lumière ultraviolette pour inactiver les virus, les parasites et les bactéries pathogènes. Ce système sur sans produit chimique utilise des lampes économes en énergie qui s’adapte aux modulations de débit et de qualité de l’eau. Les eaux usées traitées par la station d’épuration sont désormais utilisées pour couvrir 80 % des besoins en eau du domaine présidentiel.

Grâce à une planification, un partenariat et une technologie innovants, la capacité du lac Dalikhana, qui sert de point de collecte des eaux traitées, a été multipliée par trois par rapport à sa capacité antérieure. Il contient désormais 5 millions de litres. Ce lac sert également comme habitat aux oiseaux de la région. Le projet de conservation incluait également une zone marécageuse afin de favoriser davantage la faune et la flore de la région.

Travailler ensemble à un avenir plus durable pour l’eau

Téléchargez le Xylem’s 2021 Sustainability Report (rapport 2021 sur le développement durable disponible en anglais) pour en savoir plus sur la manière dont nous aidons les collectivités et les entreprises à trouver des solutions pour l’eau et le climat.

Demander plus d’informations