It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Senegal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Arbres et paliers

Les arbres et les paliers Flygt sont le résultat de nombreuses années d'améliorations de conception basées sur l'expérience de terrain, les tests en laboratoire et les calculs avancés utilisant des programmes informatiques qui analysent et dimensionnent le système rotatif d'une pompe ou d'un mélangeur. Les paliers sont l'un des composants clés qui déterminent les intervalles d'entretien des pompes et des mélangeurs Flygt, ce qui signifie que la connaissance et la compréhension des divers facteurs qui influencent la durée de vie d'un palier sont de la plus haute importance. Un arbre de pompe correctement dimensionné est fondamental pour un fonctionnement en douceur et sans problème, sans perturbations dues aux fréquences naturelles, aux grandes déviations de l'arbre ou aux défaillances de fatigue. La connaissance des causes de défaillance imprévisibles, comme la pénétration de fluide dans le palier, les dommages de montage de l'arbre, etc., constituent également un élément important de notre travail de conception.