It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industries et applications

Xylem propose de multiples solutions avancées de traitement des eaux usées et de l’eau afin d’aider les techniciens du monde entier à obtenir l’effluent d’eau requis tout en fournissant une performance optimale, un fonctionnement fiable et des économies d’énergie substantielles dans n’importe quelle industrie ou application. Xylem consulte ses clients, les écoute, s’informe et s’adapte aux contraintes locales pour leur proposer le produit sur mesure idéalement adapté à leurs besoins spécifiques. Voici certains secteurs et applications recommandés.

Eaux usées municipales

Exploitant les forces que la nature utilise pour purifier les rivières et les ruisseaux (air, microbes, gravité, lumière), l’industrie des eaux usées a révolutionné les méthodes d’assainissement au bénéfice des communautés, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des océans. S’appuyant sur son expertise et son large portefeuille de produits, Xylem évalue les besoins de ses clients et propose les bonnes solutions tout en maintenant le coût de cycle de vie au plus bas. À la sortie de l’usine, l’eau n’est plus usée. Il s’agit désormais d’une ressource d’une valeur inestimable.

 

Eau potable municipale

Les services de distribution d’eau des collectivités locales ont la tâche difficile de faire plus avec moins de moyens. Il faut à la fois faire des économies d’énergie, optimiser l’utilisation de chaque goutte d’eau, mieux utiliser les ressources humaines pour maîtriser les dépenses et se conformer à des exigences plus sévères, tout en améliorant la qualité des services offerts. Xylem propose des solutions innovantes pour que les procédés et les équipements consomment peu d’énergie, peu d’eau et soient plus fiables et plus faciles à faire fonctionner.

Aquaculture

L’aquaculture représente 50 % de la consommation mondiale de poisson. Selon les prévisions, la dépendance à l’aquaculture devrait augmenter beaucoup plus rapidement que celle à la production de viande. Cette dépendance croissante à l’aquaculture offre de grandes opportunités, mais dans un même temps, le risque que courent les producteurs est plus grand. Xylem propose des solutions vitales au succès de l’aquaculture, y compris la désinfection de l’eau recyclée, essentielle à la santé des poissons, les échangeurs de chaleur, qui contribuent au maintien de la température de l’eau à un niveau optimal, et une gamme complète de pompes.

Alimentation et boissons

Alors que la population mondiale ne cesse de croître, assurer sa sécurité alimentaire est un défi qui ne connaît pas les frontières. La production alimentaire est le plus grand consommateur d’eau. L’eau est donc au centre du problème. Réduire l’empreinte sur les ressources en eau de la production alimentaire est l’une des priorités du secteur de l’alimentation et des boissons. Xylem peut y contribuer en optimisant et gérant chaque étape du cycle de l’eau des installations de production. Les clients font appel à des solutions complètes de gestion du cycle de l’eau, comme les pompes Flygt à haut rendement énergétique pour transporter l’eau d’un point à l’autre de l’installation, les technologies de pointe Leopold en matière de filtration, les dispositifs de traitement biologiques Sanitaire et les systèmes de désinfection et d’oxydation Wedeco.

 

Marine

Les environnements marins sont rudes. Que ce soit sur un navire marchand, un bateau militaire ou une plate-forme offshore, l’espace occupé par chaque procédé ou équipement est limité. L’arrêt de l’exploitation étant inenvisageable, les équipements choisis doivent être robustes et fiables. Forte de son savoir-faire en matière de génie des procédés et de sa large gamme de produits, Xylem propose des solutions économes en énergie, efficaces et plus important encore, fiables.

Pâte et papier

Depuis plus de vingt ans, Xylem collabore avec des fabricants de l’industrie papetière pour intégrer à leurs processus des systèmes d’ozone extrêmement perfectionnés, économes en énergie et facile à faire fonctionner. Spécialement conçu pour répondre aux besoins de l’industrie papetière, le « Z-Compact System », mis au point par la marque Wedeco de Xylem, est un système fiable, économe en énergie, de configuration compacte et équipé de dispositifs « plug and play » pour faciliter l’installation et la mise en service. Pour le traitement des eaux usées, Sanitaire fournit du matériel de dissolution d’ozone pour les systèmes de traitement biologique en suspension. Les systèmes de biofiltration Leopold, alliant filtration et oxydation à l’ozone, permettent de dégrader et de traiter la Demande chimique en oxygène (DCO) même dans les effluents les plus chargés.