It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Essais pilotes et sur le banc

ESSAIS PILOTE DE CAPACITÉ ET SUR LE BANC D'ÉCHELLE – DÉMONTRER UN TRAITEMENT EFFICACE ET AFFINER UNE CONCEPTION

Savoir que les processus de traitement sélectionnés fonctionneront comme requis - rien n’est plus important. Mais souvent, les données ne sont pas disponibles pour fournir ce niveau de certitude. C’est pourquoi les tests des processus en laboratoire, sur banc d’échelle et pilotes sont des outils clés dans le processus de conception.

Les tests en laboratoire et sur banc d'échelle peuvent fournir des données précieuses sur la traitabilité, l'utilisation de produits chimiques ou la dose d'UV, le dosage de l'ozone, le choix du processus d'oxydation avancé approprié et les paramètres opératoires. Des essais pilotes sur site peuvent également démontrer l'efficacité du traitement, dans une installation, sur des eaux ou des eaux usées spécifiques. En plus de fournir la certitude que le processus choisi fonctionnera, les tests sur banc d'échelle et les essais pilotes sur installations fournissent des données extrêmement précieuses concernant le dimensionnement, les besoins en énergie, la fiabilité, la flexibilité et même la facilité d'utilisation. Les tests pilotes en usine en particulier peuvent aider à garantir que le système est correctement dimensionné, empêchant ainsi la conception et le gaspillage de capital ou la sous-conception et le risque de non-conformité.