Une solution de pompage pour réduire les coûts en Italie

Une solution de pompage pour réduire les coûts en Italie

Les entreprises qui interviennent dans le secteur de la collecte, du traitement et de l’évacuation des eaux usées doivent souvent relever un défi de taille : réduire les coûts et protéger l’environnement tout en améliorant la qualité du service. Une station d’épuration située près de Cagliari, en Italie, a récemment testé une solution qui lui a permis de réduire les coûts et la maintenance tout en diminuant sa consommation d’énergie de 35 %. 

En raison de la rareté des précipitations, l’eau constitue une ressource précieuse en Sardaigne et l’équilibre écologique y est fragile. Tecnocasic, une société qui fournit des services pour l’eau et l’assainissement dans la région industrielle de Macchiareddu, près de Cagliari (au sud de l’île) tente de réduire au minimum son impact sur l’environnement en transformant les déchets en ressources. 

« L’eau traitée est collectée et recyclée pour l’irrigation et l’industrie, explique Oscar Serci, PDG de Tecnocasic, une joint venture dirigée par le CACIP (le consortium industriel de la province de Cagliari). Mais nous devons également garantir l’équilibre de l’écosystème. La lagune voisine de Santa Gilla est une zone humide protégée où nichent des flamants roses, non loin d’une grande zone industrielle. » 

Tecnocasic a récemment décidé de tester une solution de pompage durable de Xylem. « Nous cherchons sans cesse à améliorer nos processus et à moderniser nos usines, tout en restant très attentifs à la protection de l’environnement et au rendement, ajoute Claudio Fantera, responsable de la division Eau chez Tecnocasic. Nous avons donc longuement discuté avec Xylem, notre fournisseur de systèmes de pompage et de traitement de l’eau. » 

Une solution économe en énergie 

Ces discussions ont suscité l’intérêt de M. Fantera pour Flygt Experior™, une solution associant la technologie Flygt N Anti-Colmatage au dispositif de contrôle SmartRun™. Contrairement aux systèmes marche-arrêt conventionnels, SmartRun a été spécialement conçu pour adapter automatiquement la vitesse de rotation de la pompe aux besoins en temps réel de la station de pompage. Les études de Xylem montrent que ce système de contrôle intelligent permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie. 

« Les solutions de Xylem se sont toutes révélées fiables et la société a toujours tenu ses promesses, comme le montrent nos données sur la maintenance, précise M. Fantera. Toutefois, les économies d’énergie avancées semblaient très surévaluées. » 

Même s’il lui paraissait risqué d’être le premier en Italie à investir dans une technologie aussi innovante, M. Fantera a rapidement pris conscience du retour sur investissement que pouvait offrir un tel système. L’initiative « Try & Buy » (Essayez avant d’acheter) de Xylem lui a simplifié les choses : ce programme permet en effet aux clients de tester un produit pendant une période donnée au terme de laquelle ils peuvent choisir d’acheter le système ou de le rendre, et ce, gratuitement. 

Une offre aussi intéressante « ne peut être proposée que par un leader comme Xylem qui est certain de  la qualité de ses produits », conclut M. Fantera. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes : les premiers calculs effectués sur le nouveau système prévoyaient une réduction de la consommation de 27 %. Toutefois, au terme des six premiers mois (parmi lesquels les mois d’hiver, les plus exigeants), les économies atteignaient en moyenne 35 %. Concrètement, la consommation moyenne d’électricité est passée de 191 kWh à 125 kWh par jour, ce qui représente une économie annuelle d’environ 4 500 €. 

Pour en savoir plus sur la solution Flygt Experior™ et le système SmartRun™ cliquez-ici :

http://www.flygt.com/en-us/Pumping/Experior/ExperiorFR/Pages/default.aspx

by Simon