It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?
Dans notre secteur, être un « obsédé par le désir de tout contrôler » peut être une très bonne chose.
En matière d’assèchements et de dérivations temporaires, vous avez besoin d’un contrôle maximal sur votre équipement en location et sur ses performances. Procéder à l’aveugle ou dans ce cas, « pomper à l’aveugle », ne peut qu’entraîner des problèmes.
Chez Xylem, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour débrider le désir de tout contrôler qui sommeille en vous :
Lorsque vous travaillez avec Xylem, vous pouvez non seulement louer les meilleurs équipements de pompage de leur catégorie équipés de panneaux de surveillance et de contrôle, mais vous avez également accès à nos ingénieurs qualifiés, nos experts en produit et nos techniciens pour que tout fonctionne correctement.
Lorsque nous avons reçu les spécifications du projet, nous avons commencé à travailler avec Wagner Rents, notre distributeur Godwin et Flygt dans le Colorado, pour élaborer la meilleure solution de dérivation possible, en location. Au fur et à mesure, nous avons découvert plusieurs problèmes potentiels et nous avons conçu une solution de pompage et d’alimentation pour y répondre.
Cette solution incluait des VFD et des panneaux de surveillance et de contrôle à distance avancés. Nos ingénieurs ont trouvé une système SCADA personnalisé connecté à six VFD, aux capteurs de pompe, aux débitmètres et aux transducteurs de niveau. Nous ainsi pu cumuler toutes les données et les intégrer dans le système SCADA du client (les opérateurs disposant ainsi d’un moyen rapide et fiable pour vérifier le bon fonctionnement de toutes les parties du système pendant la dérivation).
Il était très important que notre système de dérivation temporaire reflète le site permanent de l’usine. Une fois le contrat signé, nous avons opéré rapidement et le client a utilisé notre système de dérivation 24 h/ 24 et 7 j/ 7 pendant six mois sans problème, jusqu’à ce que l’usine de traitement puisse reprendre son fonctionnement normal.
Une expertise inégalée
C’est notre carte de visite – Pompes à louer, expertise incluse. Nous ne nous contentons pas de décrocher des contrats en espérant que tout se passe bien. Nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Notre personnel comprend les pompes, les VFD, les moniteurs et les commandes mieux que personne d’autre car nous les concevons et les construisons nous-mêmes. Nous offrons une expertise inégalée – à travers nos équipes de vente, nos ingénieurs en applications et nos distributeurs – que vous louiez ou achetiez des équipements.
Et nous écoutons, nous étudions et nous nous adaptons à l’environnement local, en fournissant les meilleures solutions personnalisées et intégrées possible répondant aux besoins des projets. Ainsi, nous permettons à nos clients de retourner à leur rôle de « maniaque du contrôle » et mener leurs projets d’assèchement et de dérivation temporaires tout en disposant d’autant d’informations, de pouvoir et de confiance qu’ils retirent de leurs installations permanentes.
All fields required.