It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?
Élimination des cendres volantes, des boues liquides et des résidus
Récupération des résidus de boues liquides dans le processus d'assèchement
Les résidus de boues liquides sont parfois des sous-produits sales du traitement, et on les retrouve partout. Du temps et des efforts considérables sont consacrés au pompage des résidus, tout simplement parce qu’ils sont parfois « gênants ». Toutefois, de plus en plus d’exploitants retraitent les résidus de boues liquides à l’aide de nouvelles technologies pour récupérer les minéraux ou les métaux manqués lors du premier traitement. Xylem est là pour vous aider.
Vous avez généralement le choix entre deux options pour le traitement des résidus de boues liquides : Amener la pompe aux solides ou déplacer les solides vers la pompe. Chez Xylem, nous ne nous contentons pas de fournir des pompes : nous concevons également les systèmes et les tuyauteries, nous fournissons l’énergie, nous installons l’équipement et nous l’entretenons. Nous vous fournirons :
La manipulation des cendres volantes requiert les services d’une entreprise spécialisée
En général, les cendres volantes contiennent des métaux lourds, tels que l’arsenic, le mercure et le plomb, et leur déplacement est de loin l’une des applications les plus difficiles pour une pompe.
Des pompes et du matériel spécifiques sont nécessaires pour répondre aux exigences de cet environnement. Les pompes pour boues liquides de Xylem sont équipées d’une roue à aubes incurvées adaptée au pompage des boues abrasives, telles que les cendres volantes.
Avec des ressources limitées et les mesures de réduction des coûts mises en place par les conseils d’administration, les entreprises recherchent des manières astucieuses d’éviter les réparations et les appels d’urgence coûteux. En contrôlant les...
Afin de faire face à la demande sans cesse croissante et de conserver votre rentabilité, il est important de gérer vos équipements de traitement de l'eau et des eaux usées de manière économique. L’âge et l’état de votre équipement a un impact majeur...
Vous désirez en finir avec les inconvénients de la gestion des alarmes, tout en restant pleinement informé et prêt à intervenir dès qu’un problème survient ? Que vous ayez besoin d’un système de gestion des alarmes de base pour une station de...
L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent l’expertise d’un ingénieur et les conseils d’un spécialiste. Cela peut devenir problématique lorsque les moyens...
Lorsque l’équipement Xylem est utilisé de manière adéquate et sûre, votre retour sur investissement est plus élevé. Vous achetez un équipement Xylem pour sa durabilité, sa fiabilité et son efficacité. Tirez-en le maximum en veillant à ce que les...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....