It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Stations de pompage personnalisées

Lorsque nos conceptions de stations de pompage standard ne sont pas adaptées aux conditions de votre site, nous pouvons vous aider à concevoir une station de pompage personnalisée en fonction des exigences du projet. Notre expertise en ingénierie et notre vaste expérience contribuent à la conception de stations de pompage qui, associées aux pompes et aux accessoires Flygt, garantissent un projet fiable et économique. Les conceptions sont conçues pour prendre en charge diverses conditions d’afflux, minimiser l’accumulation de solides et disposer de multiples unités de pompage afin d’obtenir un puisard de pompe efficace et bien conçu.

L'une des principales exigences de conception pour une conception de puisard est de fournir des conditions d'admission optimales pour les pompes. Cela signifie que le débit délivré aux entrées de la pompe est uniforme, stable et sans turbulence ni air entraîné. Un autre aspect essentiel est de minimiser la sédimentation et les débris dans la station. D'autres facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les opérations, comme les conditions du site, le type de support et les réglementations et pratiques locales, devraient jouer un rôle clé dans la conception des stations.

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION

Pour vérifier une conception quand il n'y a pas ou peu d'expérience préalable, nous utilisons la dynamique numérique des fluides (CFD). Il s'agit d'une modélisation mathématique de la conception proposée du puisard de pompage où le modèle de débit peut être observé dans différentes conditions de fonctionnement. Flygt a été pionnière dans l’utilisation de CFD pour vérifier la conception des puisards, et nous l’utilisons depuis plus de 30 ans.

De plus, nous utilisons des tests sur modèles physiques pour identifier des solutions pour les installations existantes et proposées. Cela s'est avéré être un moyen beaucoup moins coûteux de déterminer la viabilité des solutions possibles que par des essais et des erreurs à grande échelle et comme alternative à une analyse CFD dans certains cas.