It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Drainage des cales sèches

Pompage de l’eau de la cale pour l’entretien et la réparation des navires 

Une cale sèche est un bassin permettant la construction, la réparation et l’entretien des navires, des bateaux et autres vaisseaux. La cale est inondée pour faire flotter le navire, puis l'eau est pompée pour permettre au navire de reposer sur une plateforme afin d’y effectuer des travaux. Les pompes Flygt offrent des solutions souples et fiables de gestion des liquides pour l’assèchement de ces cales.
Lors de la vidange de la cale sèche, il faut faire descendre le navire petit à petit pour qu’il se place correctement sur la plateforme. Plus la vidange de la cale est rapide, plus vite les travaux peuvent être exécutés sur les navires. Néanmoins, il faut veiller à faire descendre le navire lentement et en toute sécurité sur sa plateforme au sec.

Comprendre vos défis 

  • Le rendement de la pompe est important pour assurer un coût d’exploitation faible.
  • La durée d’immobilisation coûte cher en raison de la perte de production.
  • La fiabilité est une caractéristique essentielle, car les pompes doivent fonctionner dès que leur utilisation est sollicitée.
  • Corrosion en eau de mer
Products Brands
Products
Pompes Flygt à technologie N
Pompes Flygt à technologie N

Le choix le plus judicieux et le plus fiable pour les applications à sec et submersibles.

Pompes à roue à canal Flygt
Pompes à roue à canal Flygt

Destinée à des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques et les efflue

Détecteurs de niveau
Détecteurs de niveau

Détecteurs de niveau adaptés aux exigences variables des mesures de niveau dans le secteur

Série 2000 Flygt
Série 2000 Flygt

Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.

Série 2600 Flygt
Série 2600 Flygt

La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité

Série 2700 Flygt
Série 2700 Flygt

La série Flygt 2700 accepte les liquides corrosifs et abrasifs avec de grands écarts de ni

Série CD
Série CD

Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides

Wet-Prime
Wet-Prime

Les pompes Godwin fonctionnant au gaz sont des modèles destinés au drainage, aux fluides c

Série Heidra de Godwin
Série Heidra de Godwin

Pompes Heidra de Godwin ‒ pompes submersibles hydrauliques fiables.

Contrôle de pompe et systèmes de surveillance
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance

Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24

Brands
Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite

Godwin
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl