It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

LE GRAND LIVRE DE L’EAU

L'eau est la force motrice de la nature en Europe, elle fait tellement partie de notre vie quotidienne qu'elle passe souvent inaperçue, se fondant dans le décor comme une entité transparente. Pourtant, notre époque est marquée par la nécessité de redécouvrir, d'apprécier et de préserver cette ressource précieuse. Le Grand Livre de l'Eau Europe propose un voyage au cœur de l'eau, remontant à nos ancêtres jusqu'à la source même qui jaillit des robinets de nos cuisines. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette quête de compréhension, car il est temps de chérir et de protéger l'eau : c'est NOTRE eau.

Télécharger le livre

Planète Terre - planète eau

L'eau est partout. Et en même temps, tout se connecte et tout circule. La vie est un grand cycle durant lequel l'eau s'écoule, étanche notre soif, nourrit les forêts, nous fait vivre et bien plus encore. L'eau est l'essence même de la vie, elle coule comme une rivière.

Télécharger le livre

condensation

L'eau en ville et à la campagne

Vous êtes-vous déjà interrogé sur la source de l'eau qui coule de votre robinet ? Le Grand Livre de l'Eau vous permettra de comprendre le cycle complet de l'eau et de constater l'importance de vos actions pour l'avenir de la ressource en eau. 

Quels sont les cycles

 

Bridge

L'histoire de l'eau

Dans l'Antiquité, les gens se fiaient à leurs sens - goût, odorat, apparence et température - pour évaluer la qualité de l'eau. Si l'eau ne répondait pas à leurs critères, ils se tournaient vers des méthodes telles que les bassins de décantation, les tamis, les filtres et l'ébullition pour l'améliorer. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de l'eau et comment ces enseignements peuvent-ils nous aider à garantir la salubrité de l'eau aujourd'hui

La molécule

Saviez-vous que les molécules d'eau sont liées entre elles par une force appelée liaison hydrogène ? Lorsque ces molécules sont serrées les unes contre les autres, nous obtenons de la glace, mais qu'en est-il lorsqu'elles sont très éloignées les unes des autres?

L'eau, un monde

L'eau peut contenir de nombreuses substances, comme un grand véhicule. Elle transporte des nutriments, des sels minéraux et des microorganismes, mais elle peut aussi véhiculer des substances nocives qui présentent des risques pour l'Homme et l'environnement.

Eau potable

Le terme «potable» provient du mot latin «potabilis» qui signifie «buvable» et implique que l'eau ne doit présenter aucun risque pour la santé. Pour y parvenir, il est essentiel d'éliminer les substances et les microorganismes susceptibles de provoquer des maladies.

Restituer l'eau à son milieu naturel

L'eau que vous et votre famille consommez, que les usines et bien d'autres utilisent, doit être restituée à la nature après épuration. Elle passe donc par plusieurs procédés de traitement afin d'éliminer les contaminants, ce qui permet au cycle de l'eau de se répéter tout en respectant l'environnement.

Télécharger le livre

Alors que la plupart des Européens bénéficient actuellement d'un accès fiable à une eau potable d'excellente qualité, le stress hydrique devrait s'aggraver en raison du changement climatique. Ceux d'entre vous qui vivent dans cette région ont une occasion unique de se familiariser avec l'eau et de la préserver...

Découvrez les sources d'eau qui alimentent votre ville !

Arms hugging a globe

Durabilité. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?

Vous pouvez devenir le prochain gardien de l'eau en Europe. De la façon dont vous vous brossez les dents à la nourriture que vous choisissez, chacun de vos choix influence l'eau de votre environnement. La durabilité, c'est précisément cela : prendre soin de l'eau aujourd'hui pour qu'elle reste disponible pour les générations futures.

Explorer le concept de durabilité!

 

Drawing of a young girl looking at a sunrise near a lake

Nous aimerions connaître votre avis !

Le Grand Livre de l'Eau vise à atteindre un public de plus en plus large, notamment les enfants, les jeunes, les parents, les enseignants, les grands-parents et les voisins, et ce grâce à votre aide. Le téléchargement est absolument GRATUIT. Nous sommes impatients de connaître votre avis et vos idées pour économiser l'eau ! Après tout, il s'agit d'une responsabilité partagée.

Tout cela est entre nos mains !

Dites-nous!

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT ICI