It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Avec l’arrivée de la saison des ouragans, préparation et partenariat sont les maîtres mots

Avec l’arrivée de la saison des ouragans, préparation et partenariat sont les maîtres mots

Il y a une bonne raison pour donner aux ouragans des noms faciles à retenir comme Floyd ou Katrina : cela réduit grandement la confusion lorsque deux tempêtes tropicales ou davantage frappent en même temps. Mais parfois, je me dis que ces noms atténuent la crainte que nous devrions ressentir à propos du possible fléau venant à notre rencontre.

Pour cette nouvelle saison d’ouragans, qui s’étend de juin à novembre, l’Organisation météorologique mondiale a préparé 21 noms, allant d’Alex à Walter dans l’ordre alphabétique. Chacune de ces tempêtes, même si son nom évoque davantage notre agréable voisin, est capable de destruction ; de vous laisser, vous et votre entreprise, les pieds dans l’eau, sans électricité, et dans une grande détresse financière.

Pour la Semaine nationale de l’ouragan, je voudrais soumettre une liste de noms différents : des solutions Xylem pouvant vous éviter d’être aveuglé par des tempêtes aux noms doux qui s’avèrent être des monstres.

Godwin. Xylem gère un parc de plus de 5 000 pompes Godwin en location destinées aux tâches d’assèchement. Existant en version diesel et électrique, elles sont parfaites pour les situations d’urgence de grande échelle et les projets mobiles. Les pompes Dri-Prime proposant une fonction d’auto-amorçage, elles sont toujours prêtes à partir en mission.

Flygt. En plus de nos pompes Godwin de surface, nous proposons en location des pompes submersibles électriques de marque Flygt, pour les cas où le pompage doit s’effectuer dans l’eau. La pompe d’épuisement submersible Flygt est leader mondial de sa catégorie. Nous proposons un parc Flygt en matière d’épuisement de plus de 1 500 pompes. Combiné au parc Godwin, nous disposons de l’assortiment le plus varié au monde de pompes en location et d’équipements correspondants (des tuyaux aux conduites en HDPE) conçus pour équiper nos pompes Godwin et Flygt. Nos générateurs Godwin sont disponibles à la location avec ces pompes pour les situations d’urgence.

Sites. Nous disposons de 44 sites de location à travers les États-Unis et nous avons également accès à des équipements sur des sites de distributeurs répartis dans tout le pays. Cela nous permet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de déployer immédiatement tous les équipements nécessaires pour la location, ce qui est d’une importance vitale lorsqu’un ouragan frappe et que chaque minute compte.

Plan d’urgence. Nos Experts en location travailleront avec vous pour élaborer un plan d’intervention d’urgence pouvant être mobilisé rapidement. Ils évalueront vos besoins sur site avant la catastrophe et établiront une liste de matériel de pompage et un plan d’intervention prêt à être déployé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur un simple appel téléphonique.

Groupe de travail dédié à l’aide aux sinistrés. Nous disposons d’un groupe de travail dédié à l’aide aux sinistrés toujours prête à être déployée immédiatement dans toute l’Amérique du Nord. Lorsqu’un ouragan violent est sur le point de frapper, nous déplaçons ce groupe d’experts en pompage vers les zones qui en ont besoin, afin qu’il puisse fournir des services de fusion de conduites et d’ingénierie d’applications, exploiter les machines et installer des systèmes de dérivation ou de pompage d’urgence des eaux de crue. Cette équipe assure également l’entretien des pompes sur site afin de garantir la continuité d’exploitation pendant les applications d’assèchement critiques.

Xylem. Nous dominons le marché mondial de la technologie de l’eau. Tandis que nos pompes Godwin et Flygt éprouvées constituent le gros de notre activité de location, nous pouvons également vous donner accès à des pompes de puisard Goulds, des pompes Rule Evacuator à batterie et de nombreux instruments analytiques pour surveiller les variations de niveau et de qualité de l’eau afin de vous aider à éviter ou à minimiser les dommages dus aux ouragans.

Cette semaine est la Semaine nationale de préparation aux ouragans, ce qui signifie que la saison des ouragans est sur le point de débuter. S’il est impossible d’en prédire la gravité, en revanche on peut espérer le meilleur et se préparer au pire. L’agence fédérale américaine de gestion des situations d’urgence (Federal Emergency Management Agency, FEMA) a d’autres conseils qui vous permettront de vérifier votre préparation, quelle que soit la météo qui se présente.

by Michael J. Delzingaro