It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem aide un spa italien à suivre le courant

Hôtel Mamma Margherita

Abano Terme, Italie

Pour beaucoup de gens, un séjour de détente dans un spa italien isolé est le moyen idéal de se ressourcer. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c’est l’importance d’un système de pompage solide et fiable pour assurer le bon déroulement de l’activité au-dessus de la surface.

L’hôtel Mamma Margherita, situé à Padoue, dans le nord-est de l’Italie, était autrefois un couvent et un centre de refuge pour les femmes. Aujourd’hui, après avoir reçu la confirmation scientifique des propriétés sanitaires de la boue de la région, c’est un spa qui propose une gamme de thérapies de relaxation, dont son célèbre traitement à la boue

« L’élément central de l’hôtel est sa piscine de relaxation thermale, où sont dispensés bon nombre des 130 soins quotidiens de l’hôtel. »

Pour s’assurer que la piscine thermale reste alimentée de manière adéquate, ainsi que pour soutenir l’approvisionnement en eau sanitaire et potable, Xylem Water Solutions Italie a été désignée pour renforcer le système de pompage de l’hôtel.

Pour Xylem, l’objectif principal était de surmonter les effets de la présence d’acide sulfurique corrosif présent dans l’eau thermale utilisée pour alimenter l’hôtel. Combiné au chlore de la piscine, le système précédent avait succombé aux effets de ces éléments agressifs au fil du temps, ce qui a conduit à la nécessité d’un nouveau système.

Lowara e-SV multistage pumps in Mamma MargheritaEn tant que tel, il était très important que le système de remplacement trouve un moyen de lutter contre cela et d’améliorer la durée de vie du nouveau système, permettant à l’hôtel de continuer à offrir une expérience de haute qualité.
Après une évaluation du système précédent, Xylem a recommandé des pompes Lowara à haut rendement, notamment une pompe de circulation Lowara SHE4 25-125/02 en acier inoxydable AISI 316, afin de garantir que la piscine thermale d’une capacité de 700 litres reste pleinement opérationnelle.

Pour compléter la pompe de circulation, Xylem a également équipé le système de groupes de surpression Lowara GHV afin d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en eau et de maintenir un débit régulier vers le spa et les salles de traitement.

« Le principal défi était de surmonter les effets de la présence d’acide sulfurique corrosif présent dans l’eau thermale utilisée pour alimenter l’hôtel. »

Un système de pompage était également nécessaire pour récupérer l’eau de pluie des terrains entourant l’hôtel. Xylem a donc installé deux de ses pompes submersibles Lowara DOMO VX10, spécialement conçues pour être utilisées dans les eaux chargées de terre. Pour compléter le projet, Xylem a installé un système anti-incendie comprenant son groupe de surpression Lowara GEN, afin d’offrir à l’hôtel un système de sécurité complet.

Toutes les pompes du nouveau système ont été fabriquées en acier inoxydable AISI 316 pour offrir un niveau de résistance accru à l’eau thermale de la région, ce qui répond à la principale préoccupation de l’hôtel.

Dans le cadre du projet, Xylem a travaillé avec Canella & Virgo, Padoue, pour réaliser l’installation. Mirko Canella, un représentant de Canella & Virgo, a commenté :

« Il était également important que le nouveau système entraîne une diminution des interventions de maintenance et d’assistance. »

L’installateur, Mirko Canella, poursuit :

« Nous devions garantir l’écoulement régulier de l’eau et nous devions donc utiliser des matériaux garantissant la durabilité et la sécurité. »

Dans une station thermale, l’eau est l’élément clé, donc un système de pompage fiable n’a pas de prix. Grâce à l’attention que Xylem a portée aux besoins et aux exigences du client, l’hôtel Mamma Margherita dispose désormais d’un système de pompage efficace et fiable qui offre une meilleure résistance aux éléments naturels et une fiabilité accrue, garantissant ainsi à ses clients le meilleur service possible à tout moment.