It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

CCACVI: acquisition, mise en œuvre, hébergement et maintenance d’une solution d’hypervision des systèmes d’eau et d’assainissement

La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) est une structure intercommunale située dans le département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France. Elle regroupe 15 communes et dessert une population permanente d’environ 59 000 habitants, pouvant dépasser 200 000 en période touristique, ce qui introduit une forte saisonnalité dans la gestion de l’eau.

La CCACVI est compétente en matière de production et de distribution d’eau potable, de gestion de l’assainissement collectif, incluant la collecte et le traitement, ainsi que du contrôle de l’assainissement non collectif. Elle exploite un réseau d’eau potable d’environ 650 km, principalement alimenté par les eaux souterraines de la nappe de la Plaine du Roussillon, avec plus de 22 points de production et un volume annuel d’environ 5 Mm³. La qualité de l’eau est garantie par un programme intensif d’autosurveillance et de contrôles externes.

En assainissement, elle gère environ 500 km de réseaux, plusieurs stations d’épuration, dont la station d’Argelès-sur-Mer, d’une capacité d’environ 82 500 équivalents-habitants. L’ensemble s’inscrit dans un contexte de pression climatique croissante, marqué par des épisodes prolongés de sécheresse depuis 2022 et une stratégie active de préservation de la ressource.

Enjeux

La CCACVI gère le cycle de l’eau dans un contexte de sécheresse prolongée et de pression croissante sur les ressources, ce qui rend nécessaire l’optimisation de la production, du traitement et de la distribution de l’eau . La préservation de la ressource disponible, la réduction des pertes et l’optimisation du fonctionnement des infrastructures deviennent une priorité stratégique pour garantir la continuité du service et atteindre les objectifs environnementaux et réglementaires du territoire.

Ce contexte est renforcé par une forte variabilité saisonnière de la demande, avec des augmentations significatives de population en période touristique. Pour répondre à cette complexité, la CCACVI doit disposer d’une vision globale, en temps réel et fiable du fonctionnement des réseaux d’eau potable et d’assainissement, capable d’anticiper les anomalies, d’identifier les sources d’amélioration et de permettre des décisions opérationnelles rapides et éclairées.

L’organisation fait également face au défi de dépasser la fragmentation des systèmes d’information existants et d’évoluer vers une gestion unifiée du cycle complet de l’eau. Ce projet stratégique doit permettre de centraliser les données issues de la supervision, de la télérelève, du SIG et de la GMAO, pour les croiser et les valoriser en indicateurs cohérents, en alarmes et en analyses exploitables. Ainsi, cette solution permettra de renforcer la gestion plus efficace, résiliente et pilotée par la donnée, adaptée à un scénario de rareté structurelle de l’eau.

« L’eau est un bien commun et une ressource de plus en plus rare. Sa préservation exige une gestion rigoureuse, fondée sur la recherche systématique des fuites, l’amélioration des performances des réseaux et une exploitation plus efficace des systèmes. »
Règlement du service public d’eau potable – CCACVI (document officiel approuvé).

Solution

Pour répondre à ces enjeux, la CCACVI a lancé un projet d’hypervision du cycle intégral de l’eau et choisi la plateforme Xylem Vue, conçue pour être un environnement technologique agnostique, modulaire et évolutif. La solution reposera sur un socle de gestion de la donnée centralisant les informations issues des systèmes existants (supervision, télérelève, SIG et GMAO) et garantissant la qualité, la cohérence et la traçabilité des données utilisée pour la prise de décision.

Sur cette base commune, seront développées trois applications pour :

  • Le suivi des performances du réseau d’eau potable (préservation de la ressource, efficacité énergétique, pertes en eau) et la détection précoce des anomalies.
  • La diagnostic permanent du système d’assainissement collectif, avec le suivi et le calcul automatique des indicateurs règlementaires et un focus particulier sur la quantification et la qualification des eaux claires parasites par bassin versant
  • La vision 360° du réseau d’eau potable avec la mise en place du jumeau numérique de réseau de distribution pour améliorer la compréhension du système en tout point, simuler des scénarios et optimiser le fonctionnement du système.

Grâce à son architecture modulaire, Xylem Vue permettra également d’évoluer progressivement vers de nouvelles fonctionnalités, telles que l’analytique prédictive avancée ou de nouveaux cas d’usage opérationnels. La CCACVI dispose ainsi d’une solution évolutive, prête à soutenir sa stratégie d’efficacité, de résilience et d’adaptation à long terme à la rareté de l’eau.

Résultats

Les résultats du projet incluent l’amélioration de la performance du réseau d’eau potable avec un objectif d’augmentation de performance de 1 à 5 %. La centralisation et la fiabilité des informations sur une plateforme unique, intégrant supervision, télérelève, SIG et GMAO, garantiront des indicateurs cohérents, traçables et de haute qualité.

Enfin, ce projet renforce la conformité réglementaire et la prise de décision stratégique en automatisant la production des rapports réglementaires et en fournissant des indicateurs fiables soutenant la planification des investissements et la gestion patrimoniale du cycle de l’eau intégré.