It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Système de pompage intelligent pour eaux usées Flygt Concertor pour les hôtels

Hôtel 4 étoiles

Centre de Budapest

Utilisateur final : hôtel 4 étoiles au centre de Budapest

Défi : pompes pour eaux usées obsolètes et colmatage continu

Solution : installation de 2 systèmes de pompage pour eaux usées Flygt Concertor® N80

Le défi

Les pompes étaient extrêmement surchargées étant donné que la station de relevage traitait les eaux usées et les eaux grises de la cuisine, du restaurant, de la blanchisserie, des toilettes et des cabines de douche du personnel. Cependant, il était impossible de transporter les eaux usées par gravitation. Il y avait deux pompes installées dans la station de relevage, mais la plupart du temps, une seule était opérationnelle en raison des dysfonctionnements persistants.

Suite à plusieurs modifications de la station de relevage et à cause de l’écoulement imprévisible de l’eau de pluie, les exigences exactes du point de fonctionnement étaient inconnues. Les dysfonctionnements fréquents provoquaient un colmatage et des mauvaises odeurs qui dérangeaient les clients et le fonctionnement quotidien de l’hôtel. Il était extrêmement important pour le propriétaire de l’hôtel que le montage et la mise en service soient simples et rapides car il était impossible de fermer la station de relevage. Les nouvelles pompes devaient s’adapter à la station existante et être facilement accessibles pour les futurs besoins de maintenance.

La solution

Les experts de Xylem ont installé 2 systèmes de pompage pour eaux usées Flygt Concertor® N80 4 kW. Flygt Concertor® intègre un système de commande intelligent, spécialement conçu pour Concertor et parfaitement intégré dans la tête de la pompe. Cette intelligence intégrée utilise l’électronique de puissance afin d’atteindre les performances d’une pompe réglable avec un logiciel breveté, créé pour garantir des performances optimales de l’ensemble du système. L’avantage, c’est que le système de commande, le moteur synchrone Super Premium et l’hydraulique N Adaptive fonctionnent en parfaite harmonie pour optimiser les performances du système. Cela garantit un niveau de performance inégalé en matière de décolmatage.

Flygt Concertor® est capable d’identifier les conditions de fonctionnement de la pompe dans son environnement, adaptant ses performances en temps réel et fournissant des informations aux exploitants de la station de pompage. Avec ce nouveau système, Xylem offre désormais la première solution avec intelligence intégrée et connectée pour le pompage des eaux usées.

Résultats

Concernant le retour d’informations de la gestion des services, la station de relevage assure un fonctionnement sans aléas. Nos clients ont également constaté des économies d’énergie à hauteur de 50 %.

Xylem offre une garantie anti-colmatage de 24 mois pour son système Flygt Concertor en Hongrie.

Download Case study