It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Surmonter la pénurie de chlore : la force de la résilience

La pénurie d’approvisionnement en chlore a fait les gros titres, étant donné le nombre de piscines dont les horaires d’ouverture ont été réduits, voire qui ont fermé leurs portes. Une désinfection efficace étant essentielle à la survie des sites aquatiques, ce problème d’approvisionnement révèle-t-il notre trop grande dépendance au chlore ? Jérémy Danner, Directeur des ventes Aquatiques chez Xylem, évoque ici la pénurie actuelle de chlore, ce qu’elle signifie pour les exploitants de piscines et comment une technologie innovante peut permettre de renforcer la résilience des sites.

Disinfection & Oxidation Pools & Leisure Attractions Aquatics Disinfection for Aquatics & Pools

Il n’est pas surprenant que la pénurie de chlore attire l’attention. Outre l’impact sur les résultats des exploitants, contraints de limiter ou d’interrompre leurs activités, l’accès aux piscines est refusé au public au moment où l’été arrive. Le problème existe depuis un certain temps et il est dû à une série de facteurs : Brexit, perturbations de la production en Chine, gestion du Covid-19, puis guerre en Ukraine. Selon nous, cette réduction de l’offre n’est que temporaire, mais sans aucune garantie compte tenu des variables en jeu.

Pour de nombreux exploitants de sites aquatiques, cette pénurie a mis en évidence leur dépendance à l’égard de la livraison de produits chimiques pour la désinfection, ainsi que le coût d’achat de ces produits. En effet, les difficultés d’approvisionnement ont entraîné l’augmentation d’environ 50-60% du prix du chlore, alors même que le secteur est déjà confronté aux contraintes budgétaires liées à la volatilité du marché de l’énergie.[1]

Mais comment les exploitants peuvent-ils accroître leur résilience et réduire le coût d’achat des produits chimiques ? La réponse réside dans la technologie de génération de produits chimiques sur site, qui supprime la dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement de ces produits pour la désinfection. L’électrochloration, assurée par exemple par le système compact OSEC® de Xylem, permet en effet de produire de l’hypochlorite de sodium sur site, à la demande, par électrolyse d’une solution saline.

Il s’agit d’une alternative incomparablement sûre, fiable, efficace et conviviale à l’achat et au stockage de produits chimiques sur site. En plus d’éliminer les risques liés à l’approvisionnement, la production sur site de produits de désinfection contribue à réduire les coûts d’exploitation, l’électrochloration nécessitant uniquement du sel, de l’eau et de l’électricité. L’hypochlorite est donc généré sur place à un coût nettement inférieur au prix d’achat de ce produit ; de plus, le système OSEC peut être programmé pour fonctionner pendant les heures creuses afin de réduire encore les coûts énergétiques.

Même lorsque le chlore est aisément disponible, les produits chimiques se dégradent pendant le stockage et perdent de leur efficacité, ce qui peut s’avérer coûteux pour les stations d’épuration. Les réactions de dégradation se produisent spontanément et convertissent les ions hypochlorites en chlorates, oxygène et chlorure. Après seulement 30 jours, la concentration d’hypochlorite est censée diminuer de plus de 15%, et sans possibilité de mesurer précisément son taux dans le réservoir, il devient plus difficile d’effectuer un dosage précis.

Le système OSEC a été conçu pour surmonter tous ces défis, mais également pour faciliter le travail quotidien des exploitants, et bénéficie de plus de 30 ans d’expérience. Simple à utiliser et à entretenir, il ne nécessite pas de lavage à l’acide, contrairement aux autres technologies disponibles sur le marché, ce qui le rend en outre plus sûr.

La résilience est source de pouvoir. En adoptant la solution technologique adaptée, vous cessez de subir les pénuries de produits chimiques et ses effets néfastes sur votre activité. Vous pouvez adopter une approche proactive et protéger votre installation aquatique pour l’avenir. De plus, vous bénéficiez d’avantages considérables en termes de sécurité, d’efficacité, de fiabilité et de coûts.

Les Jeux du Commonwealth de cet été, à Birmingham, vont encore accroître l’engouement pour la natation dans les mois qui suivront, comme ce fut le cas lors des éditions précédentes. Ne manquez donc pas cette occasion : une fois que vous aurez adopté la génération de produits chimiques sur site, vous ne reviendrez pas en arrière.

[1] https://www.lgcplus.com/finance/councils-expect-pool-closures-amid-chlorine-shortages-13-06-2022/