It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

L'irrigation dans les services du bâtiment : pourquoi l'efficacité et l'intelligence passent aujourd'hui par le cœur du système

Tommaso Boldrin, Area Sales Manager - AW

Pendant de nombreuses années, l'irrigation dans le secteur des services du bâtiment a été considérée comme une question secondaire. Un système nécessaire, certes, mais rarement stratégique. Aujourd'hui, cette approche n'est plus tenable. Le changement climatique, la pénurie d'eau, la hausse des coûts énergétiques et les responsabilités environnementales croissantes transforment radicalement la manière dont les bâtiments sont conçus et gérés.

Et l'irrigation, autrefois considérée comme une fonction accessoire, est devenue l'un des points les plus sensibles dans la recherche d'un équilibre entre confort, durabilité et coûts d'exploitation.

Ceux qui travaillent au plus près du marché perçoivent clairement cette évolution.

« De plus en plus souvent, les clients ne nous demandent plus simplement une pompe. Ils veulent comprendre comment réduire la consommation, les risques et la complexité de gestion au cours des dix ou quinze prochaines années », explique Tommaso Boldrin, directeur commercial chez AW. « C'est un véritable changement de mentalité, en particulier dans le secteur du bâtiment. »

L'irrigation sous pression : eau, énergie et responsabilité

Le premier thème majeur qui façonne le marché aujourd'hui est l'efficacité hydrique. Il ne s'agit plus seulement d'économiser l'eau, mais de l'utiliser de manière intelligente et responsable, en réduisant le gaspillage et l'impact environnemental.

Dans les immeubles de bureaux, les campus d'entreprises, les hôtels et les complexes résidentiels, les espaces verts jouent un rôle essentiel : ils améliorent la qualité de vie, augmentent la valeur immobilière et contribuent au bien-être général. Cependant, sans un système d'irrigation efficace, ces mêmes espaces verts deviennent rapidement une source de gaspillage.

De nombreuses installations existantes présentent encore des faiblesses évidentes :

  • des systèmes surdimensionnés « par mesure de sécurité » ;
  • des niveaux de pression incontrôlés ;
  • l'utilisation exclusive d'eau potable ;
  • un manque de données sur la consommation réelle d'eau.

À cela s'ajoute la hausse des coûts énergétiques. Chaque mètre cube d'eau pompé de manière inefficace a un double impact négatif : environnemental et économique.

« Très souvent, nous intervenons sur des systèmes conçus il y a dix ou vingt ans », explique Tommaso Boldrin. « Ils fonctionnent, mais de manière énergivore et imprécise. Aujourd’hui, le marché ne l’accepte tout simplement plus. »

Ce dont le marché du bâtiment a réellement besoin

En matière de durabilité, le marché du bâtiment est extrêmement pragmatique. Les demandes les plus fréquentes sont claires :

  • réduire la consommation d’eau sans compromettre la qualité des aménagements paysagers ;
  • diminuer la consommation d’énergie liée au pompage ;
  • permettre l’utilisation de sources d’eau alternatives, telles que l’eau de pluie ou l’eau recyclée ;
  • garantir la fiabilité, car les défaillances en matière d’irrigation sont immédiates et très visibles.

La durabilité ne repose donc pas uniquement sur des contrôleurs de pointe ou des capteurs intelligents, mais aussi sur la qualité de l’infrastructure hydraulique qui soutient l’ensemble du système.

« Nous disons souvent à nos clients : vous pouvez disposer de la logique de contrôle la plus avancée au monde, mais si les fondations ne sont pas efficaces et stables, les résultats ne suivront pas », souligne le responsable commercial d’AW.

Lowara, l’excellence en toute discrétion

Dans ce contexte, Lowara (une marque de Xylem) joue ce que l’on pourrait qualifier de rôle « discret mais décisif ». Les pompes ne sont peut-être pas la partie la plus visible du système, mais ce sont elles qui déterminent en fin de compte la consommation, la fiabilité et les performances à long terme.

Les solutions Lowara pour les services du bâtiment sont conçues pour :

  • offrir une efficacité hydraulique et énergétique élevée ;
  • fonctionner de manière optimale sous des charges variables, typiques de l’irrigation;
  • assurer l’alimentation des bassins et des systèmes de stockage d'eau ;
  • réduire les contraintes mécaniques et prolonger la durée de vie du système.

Il ne s'agit pas seulement de performances de pointe, mais de performances constantes dans le temps.

« Ce que les clients apprécient vraiment, c'est la fiabilité », explique Tommaso Boldrin, directeur commercial chez AW. « Dans les services du bâtiment, personne ne souhaite intervenir constamment sur une installation. La pompe doit simplement fonctionner. »

De la durabilité à la numérisation : le deuxième grand tournant

Outre l'efficacité hydrique, la numérisation constitue le deuxième grand moteur de la transformation du marché. Les bâtiments intelligents ne sont plus un concept futuriste, mais une réalité quotidienne pour les concepteurs et les gestionnaires d'installations.

Les systèmes de CVC, d'éclairage et de sécurité sont de plus en plus intégrés et contrôlés de manière centralisée. L'irrigation, en revanche, a souvent pris du retard, étant gérée comme un système autonome, déconnecté du reste du bâtiment.

Cela crée de nouveaux défis :

  • un contrôle limité sur plusieurs sites ;
  • une maintenance réactive plutôt que préventive ;
  • une mauvaise visibilité de la consommation et des performances ;
  • une dépendance persistante à l'intervention manuelle.

Le marché ne demande pas plus de technologie, mais une gestion plus simple et plus fiable.

Lowara, le pilier de l'irrigation intelligente

Lowara aborde la numérisation avec un état d'esprit très pragmatique : apporter de la stabilité, pas de la complexité. Les pompes et les systèmes Lowara s'intègrent facilement avec :

  • des variateurs de fréquence ;
  • des capteurs de pression et de débit ;
  • des logiques de contrôle et des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB).

Cela permet aux systèmes d'irrigation de :

  • s'adapter en temps réel à la demande réelle ;
  • éviter les démarrages et les arrêts inutiles ;
  • maintenir une pression correcte à tout moment.
“La performance des solutions numériques est conditionnée par la fiabilité des systèmes électromécaniques Sinon, on se retrouve avec un système « intelligent » qui n'arrête pas de vous alerter parce que quelque chose ne fonctionne pas correctement.” »
Tommaso Boldrin, Area Sales Manager - AW

La valeur des produits Lowara dans la phase finale du projet

C'est dans la phase finale — lorsque le système est mis en service et doit prouver sa valeur jour après jour — que les produits Lowara se distinguent véritablement.

Au fil du temps, les solutions Lowara aident les clients à :

  • réduire les coûts d'exploitation ;
  • limiter au maximum les interventions de maintenance imprévues ;
  • assurer la continuité du service dans les systèmes automatisés ;
  • établir une base fiable pour les futures mises à niveau du système.

« De nombreux clients reviennent nous voir des années plus tard et nous disent : l’installation fonctionne toujours aussi bien qu’au premier jour », conclut le directeur commercial. « Pour nous, c’est la preuve la plus solide qui soit de notre succès. »

Un message clair pour le marché

Aujourd’hui, l’irrigation dans les services du bâtiment ne peut plus être improvisée. Elle doit être :

  • durable, car l’eau et l’énergie sont des ressources limitées ;
  • intelligente, car la gestion manuelle n’est plus viable ;
  • fiable, car les bâtiments requièrent des performances constantes dans le temps.

Lowara répond à ces besoins avec une approche concrète, fondée sur des produits conçus pour durer et s’intégrer de manière transparente dans les systèmes de construction modernes.

Ce n’est peut-être pas la technologie la plus visible, mais c’est celle qui permet à tout le reste de fonctionner.

Et c’est exactement pour cette raison que Lowara occupe une place de plus en plus centrale dans les projets d’irrigation pour les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

Tommaso Boldrin
Area Sales Manager - AW