It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pérenniser les Data Centers : Comment l'ingénierie «Water-Smart» favorise l'efficacité énergétique et la réduction du carbone

À mesure que l'économie numérique mondiale s'accélère, les data centers sont devenus indispensables à la vie moderne. Pourtant, cette même infrastructure qui alimente l'IA, le cloud computing et les communications numériques consomme également de vastes quantités d'énergie et d'eau. Avec l'augmentation de la densité de calcul, les préoccupations liées à la pénurie d'eau et des réglementations de durabilité de plus en plus strictes, la pression sur les opérateurs pour réduire l'impact environnemental n'a jamais été aussi forte.

Un nombre croissant de preuves démontre que les opportunités les plus significatives et immédiates de réduction du carbone se trouvent au sein des systèmes mécaniques qui assurent le fonctionnement des data centers — plus précisément, l'infrastructure de refroidissement, de pompage et de gestion de l'eau. Lorsqu'ils sont conçus intelligemment, ces systèmes créent une voie vers des réductions significatives et mesurables des émissions, tant opérationnelles que liées au cycle de vie.

Xylem, leader mondial des technologies de l'eau, est à l'avant-garde de cette transition. « Grâce à une combinaison d'équipements à haute efficacité, de contrôles adaptatifs et d'intelligence numérique, Xylem aide les opérateurs à repenser la conception du système d'eau non pas comme une fonction auxiliaire, mais comme un puissant levier de décarbonation », déclare Igor Chodaton, responsable du développement commercial international.

Le paysage changeant de la durabilité des Data Centers

Plusieurs forces macroéconomiques remodèlent la manière dont les data centers abordent l'énergie et l'eau :

L’IA et les charges de calcul à haute densité :
Les nouvelles charges de travail introduisent des charges thermiques importantes et fluctuantes, exigeant des systèmes de refroidissement qui s'adaptent instantanément sans augmenter la consommation d'énergie.

Pression réglementaire et examen ESG :
Les attentes en matière d'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) et d'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) se durcissent partout dans le monde, influençant directement l'accès au capital et l'acceptation par les communautés.

Contraintes sur les ressources :
Dans de nombreuses régions, la pénurie d'eau et l'instabilité du réseau électrique sont devenues des obstacles critiques au développement de nouvelles installations. Les opérateurs doivent faire preuve d'une gestion responsable de l'énergie et de l'eau.

Volatilité économique :
La hausse des coûts de l'électricité et les mécanismes de tarification du carbone signifient que les systèmes inefficaces ne sont plus seulement problématiques sur le plan environnemental — ils sont financièrement insoutenables.

Face à ces pressions, un principe est devenu clair : l'efficacité est l'outil de décarbonation le plus fiable et le plus puissant disponible aujourd'hui.

« Chaque kilowatt évité est une émission évitée — pour toute la durée de vie de l'installation. »

Pourquoi la conception du système de gestion de l’eau importe plus que jamais

Les systèmes de refroidissement et de pompage représentent une part importante de la consommation d'énergie non liée à l’informatique dans la plupart des data centers. Leur performance est déterminée bien avant la mise en service d'une installation — dès les étapes de conception et d'ingénierie.

Des décisions stratégiques en matière d'hydraulique, de sélection des pompes, de contrôle à vitesse variable et de traitement de l'eau peuvent réduire considérablement la consommation d'énergie tout en garantissant la disponibilité. Lorsqu'ils sont combinés à la surveillance et à l'analyse numériques, ces systèmes créent un environnement intelligent et adaptatif qui réduit continuellement l'empreinte énergétique et hydrique.

C’est dans ce changement de perspective — reconnaître les systèmes mécaniques comme des actifs carbone stratégiques — que l’expertise de Xylem révèle tout son potentiel de transformation.

L'approche intégrée de Xylem pour une gestion de l’eau à faible émission de carbone

Fort de plus d’un siècle d’héritage de marque et d’un réseau mondial de sites d’ingénierie, de service et de production, Xylem propose des solutions complètes pour les infrastructures hydrauliques, reposant sur trois piliers : efficacité, adaptabilité et intelligence.

  1. Pompage à haut rendement et contrôle adaptatif
    Au cœur de la stratégie d'efficacité de Xylem se trouve le variateur de vitesse hydrovar® X, doté de la technologie de moteur IE5 ultra-premium et conçu sans terres rares. Cette plateforme adapte dynamiquement le débit de la pompe à la demande du système, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40 %.

    L'écosystème hydrovar® X s'intègre parfaitement à plusieurs familles de pompes — y compris les pompes multicellulaires verticales, à aspiration axiale, en ligne et les groupes de surpression — ce qui le rend adapté aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations. Son architecture modulaire multi-pompes garantit la résilience et l'évolutivité au fur et à mesure de l'expansion des installations.

  2. Intelligence en temps réel via des plateformes numériques
    Xylem Vue, la plateforme numérique ouverte et agnostique de l'entreprise, consolide toutes les données des capteurs, pompes, vannes et systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) dans un environnement unifié unique. En permettant la maintenance prédictive, l'optimisation en temps réel et les ajustements de contrôle automatisés, elle garantit que les systèmes fonctionnent à leur efficacité maximale longtemps après la mise en service.

    À cela s'ajoute Avensor, un outil de surveillance basé sur l'IoT qui fournit des analyses de tendances, des alertes à distance et des recommandations basées sur l'état des équipements— réduisant les visites sur site et atténuant les pertes de performance.

  3. Gestion intelligente de l'eau (Smart Water Stewardship)
    L'efficacité de l'échange thermique dépend fortement de la qualité de l'eau et de la stabilité du débit. Xylem fournit des solutions qui optimisent le traitement, minimisent la purge et utilisent des sources d'eau alternatives lorsque cela est approprié. La détection des fuites en temps réel, la surveillance de la consommation et le contrôle précis des points de consigne favorisent l'amélioration du WUE et réduisent la dépendance à l'eau potable.

Un cadre pour une conception et une exploitation à faible émission de carbone

Les opérateurs souhaitant pérenniser leurs data centers devraient envisager les étapes stratégiques suivantes :

  1. Fixer des objectifs carbone et eau dès le départ et les traiter comme des contraintes d'ingénierie.
  2. Dimensionner correctement les systèmes de pompage et de refroidissement en fonction de la modélisation des charges dynamiques, et non des pics statiques.
  3. Prioriser l'efficacité à charge partielle, là où la plupart des équipements passent la majorité de leur temps de fonctionnement.
  4. Intégrer la surveillance numérique dès le premier jour pour garantir une optimisation à long terme.
  5. Adopter des architectures modulaires et évolutives pour s'adapter aux futurs besoins de calcul et de refroidissement.
  6. Mettre en œuvre une mise en service continue pour maintenir les performances à mesure que les conditions d'exploitation évoluent.

Cette approche garantit que les gains d'efficacité restent durables — non seulement lors de la livraison, mais sur des décennies d'exploitation.

Le business case : moins de coûts, moins de risques, plus de confiance

Au-delà des avantages environnementaux, la conception intelligente des systèmes d'eau offre des rendements financiers convaincants :

  • Les économies d'énergie permettent un retour sur investissement rapide — souvent en moins de trois ans pour les applications de rénovation.
  • L'amélioration de la fiabilité réduit le risque de temps d'arrêt et les pertes de revenus associées.
  • La conformité réglementaire est facilitée par des rapports automatisés et des données de performance vérifiables.
  • Le report des dépenses d'investissement (CAPEX) devient possible lorsque des systèmes optimisés prolongent la durée de vie utile des actifs existants.

En résumé, la durabilité devient un avantage concurrentiel — et non un compromis.

Conclusion : Le refroidissement « Water-Smart » comme différenciateur concurrentiel

Les systèmes conçus et déployés aujourd'hui détermineront les performances environnementales et économiques des data centers pour les 20 à 30 prochaines années. À mesure que les charges de travail s'intensifient et que les pressions sur les ressources augmentent, les opérateurs doivent adopter l'efficacité, l'intelligence et l'adaptabilité comme principes fondamentaux pour concevoir leurs installations.

L'approche intégrée de Xylem — combinant technologies à haute rendement, intelligence numérique et expertise approfondie en ingénierie — offre une voie claire vers moins de carbone, une réduction de coûts et une plus grande résilience opérationnelle.

Pérenniser les data centers commence par l'eau. Et avec Xylem, cet avenir devient à la fois durable et réalisable.

“Grâce à une combinaison d'équipements à haut rendement, de sytèmes de contrôle adaptatifs et d'intelligence numérique, Xylem aide les exploitants à repenser la conception des systèmes d'eau non plus comme une fonction auxiliaire, mais comme un puissant levier de décarbonation.”
Igor Chodaton, International Business Development Manager