It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

L’île de Boracay choisit une solution durable de désinfection par UV pour traiter ses eaux usées

L’île de Boracay choisit une solution durable de désinfection par UV pour traiter ses eaux usées

L’une des principales destinations touristiques des Philippines, l’île de Boracay, peut maintenant protéger ses plages grâce à une solution innovante. Cette solution traite les effluents d’eaux usées sans se servir des produits chimiques utilisés pour la chloration et la déchloration, tout en réduisant les coûts d’énergie et de traitement.

Boracay est une petite île des Philippines connue pour ses magnifiques plages de sable blanc et son eau claire comme du cristal. Bien que l’île compte près de 30 000 habitants, plus d’un million de touristes s’y rendent par année. Au cours des années, le poids du tourisme sur l’île s’est de plus en plus fait sentir, causant une grave pollution des eaux et des plages.

En avril 2018, le gouvernement des Philippines a décidé de fermer l’île pendant six mois pour réorganiser ses systèmes et processus environnementaux. Le Department of Environment and Natural Resources (service philippin responsable de l’environnement et des ressources naturelles) a mis en place plusieurs mesures pour améliorer les pratiques en lien avec l’environnement sur l’île. Y figure entre autres des nettoyages et une réglementation plus stricte pour obtenir une eau plus propre et un tourisme durable.

L’une des réformes les plus importantes pour l’île a été d’éliminer le procédé de chloration dans la station d’épuration de Balabag. Le service de l’eau de l’île de Boracay (Boracay Water), opérateur de la station, utilisait le procédé de chloration pour désinfecter l’eau traitée avant de la rejeter dans la mer. Néanmoins, à cause de ce procédé des résidus de chlore étaient encore présents dans les effluents ce qui avait des conséquences néfastes sur le milieu marin. Le chlore peut réagir avec les matériaux organiques présents dans l’eau et former des sous-produits de la désinfection, tels que des trihalométhanes, des acides haloacétiques et de la chloramine. Tous sont nocifs pour l’humain et la vie aquatique.

Trouver une solution durable pour le traitement de l’eau

Le Department of Environment and Natural Resources a imposé à Boracay Water de limiter le rejet de résidus de chlore et de sous-produits chimiques dans les effluents traités. Au début, Boracay Water a ajouté un procédé de déchloration avant de rejeter les effluents dans la mer, mais l’opérateur s’est rapidement compte que c’était une solution coûteuse. Les procédés de chloration et de déchloration nécessitent des produits chimiques qui doivent être importés sur l’île ce qui représentait un coût important et un défi logistique.

Boracay Water a contacté Xylem pour trouver une meilleure solution et a décidé d’utiliser le rayonnement UV pour désinfecter les eaux usées. Le système Wedeco UV LBX850e de Xylem a été installé dans la station d’épuration et remplace les procédés de chloration et de déchloration. Le système d’UV par pression en cuve close désinfecte près de 270 mètres cubes d’eau par heure.

Il s’agit du premier système à UV installé sur l’île de Boracay, et il a immédiatement amélioré la qualité des effluents.

Les systèmes Wedeco LBX UV utilisent des ballastes et des lampes UV amalgames Ecoray basse-pression à haut rendement. Associée à l’option de puissance variable, la technologie Ecoray permet d’obtenir une excellente efficacité énergétique, quelles que soient les conditions de fonctionnement. C’est notamment le cas en mode tamisé : ils peuvent réaliser jusqu’à 20 % d’économies moyennes d’énergie par rapport aux technologies UV existantes.

Surpasser les objectifs de désinfection avec moins de complications

Depuis l’installation du système UV, Boracay Water a rempli et même surpassé ces objectifs en matière de désinfection. L’opérateur n’a plus besoin de gérer les anciens défis logistiques liés au transport de produits chimiques. De plus, il est plus facile de faire fonctionner et d’entretenir le nouveau système. La station a drastiquement réduit ces coûts d’exploitation puisqu’elle n’a plus besoin d’acheter de produits chimiques pour la désinfection et qu’elle profite de l’efficacité énergétique intégrée du système Wedeco.

« Nous sommes pleinement satisfaits d’avoir remplacé le procédé de chloration par le traitement par rayonnement UV, explique Jacquelyn Maquirang, responsable des opérations relatives aux eaux usées pour le service de l’eau de l’île de Boracay (Boracay Water). La solution apportée par Xylem nous a aidés à atteindre nos objectifs en matière de désinfection et à réduire nos coûts opérationnels. En effet, nous n’avons plus à transporter de produits chimiques et le système Wedeco consomme très peu d’énergie.

« Mais surtout, nous pouvons désormais offrir à notre collectivité une solution durable pour le rejet des effluents des eaux usées, qui n’a pas d’impacts négatifs sur le milieu marin. »

« Avec la solution à rayonnement UV de Xylem, Boracay Water a minimisé les concentrations de sous-produits nocifs du chlore dans les effluents de la station, explique Peer Krueger, chef de produit UV à l’international chez Xylem. La désinfection par UV est une solution de traitement idéale pour les collectivités qui souhaitent réduire l’utilisation de produits chimiques et protéger leur environnement. »

Les solutions de Xylem pour un avenir durable

Xylem contribue à la construction d’un monde plus durable et plus résilient tout en créant de la valeur économique et sociale. Téléchargez le Xylem’s 2021 Sustainability Report (rapport 2021 sur le développement durable disponible en anglais) pour en savoir plus.

Obtenir plus d’informations