It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Services d’eau

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

All Posts in Water Utilities

L’imminente crise de pénurie de l’eau

Vue de l’espace la Terre, dont la surface est à 70 % recouverte d’eau, apparait comme une planète bleue. En janvier dernier, le Forum économique mondial (WEF)...

Une station de traitement double sa capacité grâce à un système de flottation à air dissous

En raison d’une augmentation saisonnière de la demande en eau, la ville de Penticton (située à 400 km à l’est de Vancouver, en Colombie-Britannique) a...

Une solution de pompage pour réduire les coûts en Italie

Les entreprises qui interviennent dans le secteur de la collecte, du traitement et de l’évacuation des eaux usées doivent souvent relever un défi de taille :...

Appel à tous les héros de l’eau

L’an dernier, Impeller avait présenté 25 héros de l’eau qui réalisent un travail fantastique pour rechercher, apporter des solutions et sensibiliser les...

Drainer Buenos Aires après la tempête

Une violente tempête s’est abattue sur la province de Buenos Aires du 1 er au 3 avril 2013, entraînant des crues soudaines et des inondations sans précédent...