It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Services d’eau

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

All Posts in Water Utilities

Un filtre à eau durable créé à partir de déchets alimentaires

Les lauréats du Stockholm Junior Water Prize 2018 ont mis au point une méthode plus durable pour produire un matériau utilisé dans les filtres à eau. À partir...

Préparer les services de l’eau aux ouragans et aux inondations

Environ un quart des débordements d’eaux usées sont dus à des phénomènes météorologiques tels que de fortes pluies, la fonte des neiges et la saturation des...

Cinq projets innovants présentés au Stockholm Junior Water Prize 2018

Comment résoudre les problèmes de pénurie d’eau ? Ou éviter les inondations ? Ou encore traiter les eaux polluées ? Cette année, les finalistes du Stockholm...

Un système UV innovant réduit la consommation d’énergie d’une station

Après 17 ans de fonctionnement, le système de désinfection par UV de la station d’épuration de French Creek arrivait en bout de course. La station a décidé de...

La surveillance en temps réel réduit la consommation d’énergie de 95 %

Une étude menée récemment dans une station d’épuration a montré que la surveillance et le contrôle en temps réel de l’aération ont permis de réduire de 90 % la...