It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Je dépense trop d'argent pour le nettoyage des postes

Reduce vacuum cleaning costs with built-in sump and pipe cleaningFlygt Concertor® XPC réduit la nécessité d'un nettoyage coûteux des postes. 

Grâce à ses fonctions intégrées de nettoyage des postes et des tuyauteries, Concertor XPC réduit la sédimentation dans le poste de pompage, l'accumulation de graisses, les mauvaises odeurs et les interventions de maintenance non planifiées. Ce système est particulièrement utile si votre station a tendance à accumuler régulièrement des graisses, ce qui entraîne des interventions fréquentes. Il peut également contribuer à la prévention des rejets de la station de pompage.

 

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.