It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Je souhaite pouvoir modifier facilement les performances de la pompe

Le système Concertor® DP a la particularité de pouvoir modifier les performances de la pompe par simple pression d'un bouton.

Concertor XPC ajuste automatiquement les performances au point de fonctionnement qui consomme le moins d'énergie spécifique, optimisant ainsi vos économies.

 

 

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.