It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Solutions de gestion des déchets organiques et de l’énergie pour l’agroalimentaire

Conversion des eaux usées organiques à haute résistance en énergie verte

Lorsque les déchets alimentaires se dégradent, ils produisent une part importante des émissions de méthane des décharges, qui est un gaz à effet de serre (GES) 20 fois plus puissant pour l’environnement que le dioxyde de carbone. Une stratégie qui détourne les déchets organiques des décharges et les convertit plutôt en énergie verte peut aider à minimiser ces émissions nocives, créant de la valeur de ce qui serait autrement gaspillé. 

Un processus de digestion anaérobie économe en énergie peut utiliser des microorganismes pour convertir la matière organique en biogaz en l’absence d’oxygène. Ce sous-produit naturel peut être utilisé comme source d'énergie renouvelable. La quantité exacte d'énergie pouvant être capturée dépend de la quantité d'eaux usées traitées et de la force de ces eaux usées. 

Solutions pour réduire le volume de déchets, créer du biogaz 

Xylem propose des solutions de digestion anaérobie biologique éprouvées pour réduire les volumes de déchets tout en produisant de l’énergie renouvelable verte et en réduisant les émissions de GES. Nos technologies convertissent les matières organiques séparées par la source en biogaz précieux, qui peuvent être utilisés pour générer de la chaleur, de l’énergie ou du carburant pour véhicule. Nous proposons également des solutions de conception/construction qui comprennent de nombreux avantages, notamment un point de contact unique pendant les phases de conception et de construction pour assurer la qualité de l’exécution des projets. La conversion des déchets en énergie est un ingrédient essentiel dans une pratique saine de durabilité, c’est pourquoi tant de nos solutions contribuent à l’énergie renouvelable.