It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Avec les pompes Flygt Concertor de Xylem, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine lutte contre les colmatages tout en réduisant sa consommation d’énergie

novembre 24, 2023

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l'eau, vient d’équiper deux communes d’Indre-et-Loire de ses pompes Flygt Concertor, le système de pompage des eaux usées le plus performant du marché. 

Grâce au système d’intelligence embarquée des pompes, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine a diminué de façon drastique ses interventions de colmatage et sa consommation énergétique sur les deux postes de relevage concernés. 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine regroupe 67 communes du département d'Indre-et-Loire, soit plus de 50 000 habitants. Elle coordonne la compétence assainissement avec au total 93 stations d’épurations et 220 postes de refoulement, gérés en régie directe ou via des conventions avec les communes.

Confrontée depuis des années à des problématiques récurrentes de colmatage et d’entretien de ses stations de relevage, la Communauté de Communes a décidé de faire appel à Xylem, fournisseur historique du territoire, pour réaliser des études sur certains postes de refoulement critiques, afin de proposer de nouvelles solutions, plus efficaces, et également plus économes en énergie. 

A l’issu de ces études, la Communauté de Communes a choisi de prioriser deux postes de relevage : 

Flygt concertorLe PR Rue de Tours : poste principal de la commune de Loches, il est équipé de 3 pompes et refoule directement sur la station d’épuration de Corbery, d’une capacité de 14 000 équivalents habitants. Avant l’installation des deux nouvelles pompes Flygt Concertor, en 2018 et en 2022, ce poste nécessitait 1 intervention curative par semaine avec hydrocurage et la présence de 2 techniciens en raison des nombreux colmatages liés à un effluent très chargé en fillasses et sable. Désormais, la fréquence d’intervention est réduite à une par trimestre afin de réaliser les vérifications nécessaires de l’ensemble des systèmes, ce qui amène 90 % d’économie sur les interventions de maintenance et 25 % d’économie d’énergie. Le remplacement de la dernière pompe du poste, également par une Flygt Concertor, est prévu d’ici la fin de l’année. L’hydraulique de Concertor en fonte au chrome très résistante à l’abrasion permet également de réduire l’usure et maintenir les performances de pompage dans le temps.

Le PR des Fourneaux : situé sur la commune de Saint-Jean-Saint- Germain, ce poste fait partie d’un système de réseau très dissipatif, avec des longueurs de refoulement importantes, ce qui le rend particulièrement sujet aux colmatages et permet à Concertor de générer de plus importantes économies d’énergie. En remplaçant les anciennes pompes par deux pompes Flygt Concertor en 2017 et en 2020, la Communauté de Communes est passé de 1 intervention curative par mois à 1 intervention curative par an sur ce poste, et a réalisé une économie d’énergie de 40 %.

«  Au total, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine dispose aujourd’hui d’une vingtaine de pompes Flygt Concertor sur l’ensemble de son territoire, et prévoit d’en installer progressivement d’autres, en priorisant les postes de relevage les plus critiques du réseau.
La pompe Concertor proposée par Xylem répond à deux enjeux clés pour une Communauté de Communes comme la nôtre : d’une part, son « intelligence embarquée » permet d’ajuster la puissance, ce qui représente des économies d’énergie substantielles sur une année par rapport à des pompes traditionnelles, et d’autre part, elle est capable de se déboucher automatiquement, par exemple, en décidant par elle-même de tourner à l’envers en cas de colmatage.

Jean-Pierre Canizares, Electromécanicien     »