More energy-efficient pump station
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
• Ylivertainen tukkeutumaton suorituskyky
• Itsestään puhdistuvat, tukkeutumat juoksupyörät
• Monisiipinen rakenne, joka tuottaa korkeimman hyötysuhteen jätevesikäytössä
• Säilyvä korkea hyötysuhde
• Karkaistu valurauta, valinnaisena ruostumattomasta Duplex- ja Hard-Iron-teräksestä tehdyt juoksupyörät
HELPPO VALINTA KOVAAN JÄTEVEDEN PUMPPAUKSEEN
Flygtin itsepuhdistuvissa, tukkeutumattomissa N-pumpuissa on innovatiivisia rakenteita ja toimintoja, jotka tuottavat erinomaisen hyötysuhteen, joka pysyy korkealla tasolla koko käyttöjakson ajan, ja luotettavimman toiminnan. Tämä tekee niistä luotettavimman valinnan useisiin jätevesisovelluksiin vaativiin käyttökohteisiin, kuten seulomaton viemärivesi, jätevesi ja liete, jossa kiintoainesten pitoisuus on jopa 8 prosenttia. Flygtin F-pumppujen kapasiteetti on enimmillään 1 000 l/s (16 000 gpm), niiden moottorin teho on 1,3–680 kW (1,5–870 hv) ja niiden nostokorkeus on enimmillään 100 metriä (330 jalkaa).
Valitse karkaistu valurautajuoksupyörä tavanomaisiin jätevesisovelluksiin tai leikkuriversio vaativimpiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy pitkäkuituisia ja raskaita kiintoaineksia. Hard-Iron™-juoksupyörät ovat erittäin suositeltavia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy hiekkaa, soraa ja muita kuluttavia hiukkasia, sekä sovelluksiin, joissa jäteveteen on sekoittunut merivettä. Erityiskäyttökohteisiin, kuten erittäin syövyttäviin jätevesiympäristöihin, meiltä on saatavilla ruostumattomasta duplex-teräksestä valmistettuja juoksupyöriä.
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
UK
Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...
SWEDEN
To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...
USA
Jefferson Parish sewer rates are among the lowest in the country for a system of this size and economic importance to the region. Even routine storms can spawn enough rainfall to induce surges of...
UK
England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...
NEW ZEALAND
Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...
Water and Sanitation, City of Montmorillon
Montmorillon, France
A cleaner sump requiring fewer drainage operations thanks to Xylem’s sustainable wastewater pumping solution Xylem’s revolutionary Flygt Experior wastewater pumping system has reduced the annual...
ITALY
Challenge The region's heavy dependence on tourism puts a strong focus on maintaining the quality of the local environment. A complex pump station management system oversees a total of 14 pumping...
ITALY
One of Sardinia’s largest water treatment facilities needed an energy efficient and sustainable pumping solution. Flygt Experior was installed giving exactly that, reducing the energy consumption by...
UNITED KINGDOM
Challenge Heathrow Airport Water Services Department commissioned Xylem to evaluate the wastewater pumping system in the cargo center area of the airport which hosts heavy volumes of traffic and...
SWEDEN
Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...
SWEDEN
Challenge During the spring, when the snow is melting, as well as with heavy rainfall, the inflow to the station increases dramatically. To prevent the station from flooding, the pumps must be sized...