It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Uppopystypumput

Tässä osassa on tietoja Flygtin uppopystypumpuista ja perinteisistä pystypumpuistamme. Kaikki pystypumput ovat tyhjennyspylvään sisällä, joka on usein ripustettuna ylärakenteesta. Uppopystypumput ovat pylvään alaosassa ilman kiinnikkeitä tai erikoisheloja. Niiden asentaminen ja poistaminen tarkastusta ja huoltoa varten on nopeaa. Perinteiset mallit valmistetaan joko täydellisenä yksikkönä, joka asennetaan paikan päällä, tai ulosvedettävänä, jolloin koko pyörivä kokoonpano voidaan vetää ulos pystyputkesta helppoa huoltoa varten.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä asiantuntijaan
Product Models Tekniikka Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat
Product Models
Hakuasi vastaavia tuloksia ei ole
Tekniikka

FLYGTIN PYSTYPUMPUT

Flygtin pystypumput ovat erinomaisia pumppuja suurille tyhjennysvirtauksille ja pienistä keskisuurille tyhjennyskorkeuksille. Ne edustavat kustannustehokkainta pumpputyyppiä sille virtaamalle, jonka ne pystyvät käsittelemään. Pumppu koostuu potkurista, jossa on kiinteä siipikulma, tai puoliakselillinen juoksupyörä, jonka leikkuuvara (halkaisija) vastaa määritettyjä käyttöolosuhteita.

Pystypumput ovat ominaisnopeuspumppuja, ja sellaisina ne ovat riippuvaisia hyvin suunnitellusta pumppukaivosta, jotta ne pystyvät tuottamaan tehdastehonsa. Flygtillä on tietotaito, työkalut ja kokemus, joilla se voi auttaa suunnittelemaan hyvän märkäkaivon sekä käytännöllisen ja toimivan pumppaamon.​

Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat
Cooling water for gas-fired power plant

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Lue lisää
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Lue lisää
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Lue lisää
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Lue lisää
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Lue lisää

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.