Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

Operations | Ludwigshafen, Germany, Germany
Työpaikan tiedot Käytä
Työpaikan tiedot
Hast Du Lust auf ein kollegiales Umfeld in der Ausbildung und auf ein sicheres Unternehmen mit innovativen und zukunftsweisenden Technologien? Hast Du Interesse an einer vielseitigen Ausbildung und einer Arbeit mit Sinn, bei der Du gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt machst? Du willst die Sicherheit eines Konzerns und dennoch von mittelständischen Strukturen profitieren?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Bei uns lernst Du bei einem verantwortungsvollen und sicheren Arbeitgeber, der für eine saubere Umwelt sorgt und einen nachhaltigen Beitrag zur globalen Wasserversorgung leistet. Sensus (als Teil der Xylem Gruppe) ist einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Zählern, Netzwerktechnologien und modernen Datenanalyselösungen für Wärme, Wasser, Strom und Gas mit circa 3.400 Mitarbeitenden an 28 Standorten weltweit.
Xylem als Unternehmensgruppe ist ein globaler Wassertechnologieanbieter mit 22.000 Mitarbeitenden und einer Mission: unseren Kunden durch innovative Technologielösungen und unser Fachwissen bei der Lösung von Wasserproblemen zu helfen. Wir sind der weltweit führende Anbieter effizienter, innovativer und nachhaltiger Wassertechnologien, die dafür sorgen, dass unser Wasser optimal genutzt, verwaltet, erhalten und wiederverwendet wird.
Für diesen Geschäftsbereich bieten wir den Einstieg als
Auszubildender Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
am Standort Ludwigshafen.
Du absolvierst bei uns eine zukunftsorientierte dreijährige Ausbildung.
Als Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik planst Du die Fertigung von Formteilen anhand von Auftragsdaten oder speziellen Kundenanforderungen. Hierzu wählst Du geeignete Verarbeitungsverfahren sowie Werk-, Zuschlags- und Hilfsstoffe aus. Du bestimmst Verarbeitungsparameter, richtest dementsprechend die Produktionsmaschinen und –anlagen ein und überwachst den gesamten Produktionsablauf.
Während der Ausbildung lernen unsere Auszubildenden, wie Maschinen entsprechend eingestellt werden und wie man Spritzgusswerkzeuge austauscht. 
Weiterhin führen Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile verschiedene Be- oder Nachbearbeitungsschritte aus. Auch das fachgerechte Verpacken, Transportieren und Lagern von Formteile gehört zu Deinen Aufgaben
Voraussetzungen:
  • Hauptschulabschluss, qualifizierter Hauptschulabschluss oder vergleichbare Schulausbildung
  • Technische Verständnis
  • Hohe Lernbereitschaft
Unser Angebot:
  • Wir bieten Dir eine fundierte Berufsausbildung. Während der Ausbildung lernst Du in unserer hauseigenen Ausbildungswerkstatt alle Grundlagen des Berufs und wirst später auch in den entsprechenden Fachabteilungen eingesetzt, in denen Du erste praktische Erfahrungen sammeln kannst. Die theoretischen Kenntnisse werden in der Berufsbildenden Schule Technik 1 in Ludwigshafen vermittelt.
  • Gutes Betriebsklima und motivierte Arbeitskollegen
  • Du arbeitest mit einem Vorgesetzten, der Wert auf ein offenes, faires und wertschätzendes Miteinander legt, Dich unterstützt, den Du einfach erreichen kannst und der die Vorteile eines kurzen Dienstweges zu schätzen weiß
  • Deine Vorschläge und Ideen sind bei uns willkommen und werden prämiert
  • Ein familienfreundliches Unternehmen mit sozialem Engagement und Verantwortung freut sich auf Dich
  • Gleichzeitig gewinnst Du die Sicherheit und Vorteile eines Großkonzerns
  • Watermark: Soziales Engagement, nachhaltige Produkte und eine Unternehmensstiftung sorgen für einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft
Für Rückfragen steht Dir Jürgen Senft unter +49 621 6904 1327 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Xylem ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir möchten, dass sich Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion, ethnischen Herkunft, Geschlecht, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Behinderung oder anderer gesetzlich geschützten Merkmale nicht nur bei Xylem, sondern überall auf der Welt zu Hause fühlen. Für uns bedeuten Vielfalt, Gleichstellung und Teilhabe mehr als nur eine Richtlinie oder eine Reihe von Methoden. Sie sind grundlegende Bestandteile unserer Unternehmenskultur und ein Schlüssel zu langfristigem Wachstum.
Hae nyt
Käytä