It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de bombeo de aguas residuales

Transporte de aguas residuales a las instalaciones de tratamiento

Una vez que el agua haya cumplido con sus muchas utilidades, es necesario recolectarla, transportarla a la planta de tratamiento de aguas residuales para tratarla y devolverla al medio ambiente. El caudal de aguas residuales aumenta a lo largo del sistema colector hacia la planta de tratamiento. Cuando el flujo por gravedad no es económica o técnicamente posible, se utilizan estaciones de bombeo y se controlan las bombas para conseguir un flujo estable y seguro a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Cuanto más cerca de la planta de tratamiento llegue, más grandes serán las estaciones de bombeo para poder manejar el incremento de caudal. En la estación de bombeo de entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales, o estación de cabecera, finaliza la red municipal de aguas residuales. Las aguas residuales no tratadas se bombean a los desbastes de gruesos de la planta de tratamiento de aguas residuales y al proceso de tratamiento.

Las estaciones de bombeo combinadas se han diseñado para hacer frente a los caudales diarios de aguas residuales y también aguas pluviales y otras escorrentías superficiales y son comunes en muchas redes de aguas residuales. Al diseñar una estación combinada, debe tener en cuenta las fluctuaciones normales de la red de alcantarillas y también el caudal de entrada máximo que se produce a causa de tormentas. Estos dos tipos de caudales de entrada pueden ser muy diferentes entre sí, y el caudal de entrada máximo puede ser muy superior al caudal normal.

Las aguas residuales pueden resultar difíciles de transportar y gestionar, ya que contienen grandes cantidades de sólidos orgánicos, trapos y otros materiales de desecho que ponen a prueba las bombas de aguas residuales. Para un bombeo eficaz se deben cumplir requisitos muy exigentes, puesto que los vertidos y los desbordamientos provocarán daños en el entorno y se tendrá que hacer frente a multas. Aquí es donde Flygt puede ayudarle, con diseños de estaciones de bombeo de última tecnología y bombas antiatascos de eficacia probada para materias duras y todos los requisitos de bombeo específicos. 

Services Brands Resources
Services
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...
Con recursos ajustados y medidas para reducir los costes de manera generalizada, las empresas buscan formas inteligentes de evitar reparaciones caras y llamadas de emergencia. Al controlar los costes de mantenimiento, podrá garantizar el máximo...
Todo equipo necesita mantenimiento o reparación en algún momento. Ya sea para solucionar una avería inesperada o para cambiar piezas dañadas siguiendo un plan de mantenimiento programado, Xylem le proporciona todos los niveles de reparación para sus...
¿Le gustaría decir adiós a la molestia de gestionar un sistema de alarmas pero estar puntualmente informado y listo para actuar cuando se produce un problema? Tanto si lo que necesita es un control de alarma básico para una única estación de bombeo...
Para satisfacer la creciente demanda y al mismo tiempo mantener la rentabilidad de su actividad, es importante gestionar eficientemente sus productos relacionados con el agua y las aguas residuales. La antigüedad y el estado en que se encuentren sus...
La mayoría de las compañías de agua y aguas residuales necesitan encontrar formas de reducir los costes operativos y la responsabilidad. Sin embargo, dedicar los recursos a identificar oportunidades de reducción de costes y medidas de reducción de...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
Ante un imprevisto en su actividad, la compra de equipamiento auxiliar puede ejercer una presión inesperada sobre sus finanzas. Si al gasto de inversión le suma los costes asociados al mantenimiento, las piezas de recambio, el almacenamiento y la...
Para satisfacer la demanda y mantener la rentabilidad, debe gestionar el coste de sus activos para aguas y aguas residuales de manera rentable. La antigüedad de su equipo puede afectar la eficiencia, la fiabilidad y la productividad de la planta. Al...
Si los equipos de Xylem se utilizan de modo hábil y seguro, obtendrá una mayor devolución de su inversión. Compró el equipo de Xylem por su duración, fiabilidad y eficiencia. Por lo tanto, asegúrese de sacar el máximo provecho de ello asegurándose...
El valor que generan sus equipos para agua y aguas residuales se obtiene al usarlos y no por el hecho de tenerlos en propiedad. Las decisiones importantes sobre inversiones en equipo nuevos se deberían tomar en el momento más adecuado para la...
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a

Resources

Recursos