It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estaciones de extracción

Para el servicio de bombeo ininterrumpido estaciones de elevación

Las estaciones de elevación son un componente esencial de muchos sistemas colectores de aguas residuales municipales o industriales. De hecho, la mayoría de los sistemas colectores no son sostenibles sin estaciones de elevación.

Para garantizar un flujo ininterrumpido de aguas residuales, muchas estaciones de elevación cuentan con sistemas de respaldo Dri-Prime (DBS, por sus siglas en inglés) como planes de contingencias para las estaciones de bombeo. El DBS proporciona bombeo de respaldo con alimentación independiente para diversas situaciones de emergencia, por lo que resulta ideal para regiones propensas a sufrir huracanes, fuertes lluvias o deshielos intensos.

 

Products Services Brands
Services
Con recursos ajustados y medidas para reducir los costes de manera generalizada, las empresas buscan formas inteligentes de evitar reparaciones caras y llamadas de emergencia. Al controlar los costes de mantenimiento, podrá garantizar el máximo...
¿Le gustaría decir adiós a la molestia de gestionar un sistema de alarmas pero estar puntualmente informado y listo para actuar cuando se produce un problema? Tanto si lo que necesita es un control de alarma básico para una única estación de bombeo...
Para satisfacer la creciente demanda y al mismo tiempo mantener la rentabilidad de su actividad, es importante gestionar eficientemente sus productos relacionados con el agua y las aguas residuales. La antigüedad y el estado en que se encuentren sus...
Si los equipos de Xylem se utilizan de modo hábil y seguro, obtendrá una mayor devolución de su inversión. Compró el equipo de Xylem por su duración, fiabilidad y eficiencia. Por lo tanto, asegúrese de sacar el máximo provecho de ello asegurándose...
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
Brands
Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a