It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Monitorización y observatorios

Xylem dispone del Smart Sub Observatory, una plataforma flexible que permite ofrecer soluciones a medida con sensores de distintas marcas. Pueden adquirirse tal cual o personalizarse a la medida de las necesidades de la aplicación. 

Transporte fácil y puesta en marcha segura

Como todos los equipos se reúnen en una sola plataforma, las pruebas de funcionalidad son fáciles y seguras. Los equipos no se desconectan durante el transporte, lo que garantiza que los equipos que han funcionado durante las pruebas también funcionarán en el lugar de instalación. Los instrumentos y sensores están protegidos durante el transporte y la instalación, lo que minimiza retrasos y fallos. Esto se traduce en una recopilación fiable de los datos, mayores ahorros y, no menos importante, el respeto de los plazos.

Una instalación duradera

El Smart Sub Observatory puede funcionar con baterías relativamente grandes para ampliar la duración de la instalación (varios años si es preciso). Se pueden usar distintos tipos de baterías, si bien es importante encontrar el tipo correcto. Una solución interesante es una caja grande con baterías alcalinas que evite problemas de transporte y permita la compra local de baterías estándar y asequibles.

Comunicación directa de datos

Los datos recopilados pueden almacenarse en los instrumentos durante todo el periodo de medición o enviarse a la superficie mediante un módem acústico. Combinando la transmisión acústica de datos a una boya superficial y el reenvío de datos vía satélite o radio, éstos pueden transmitirse directamente a la base de datos de la oficina. Los buques de superficie situados en la zona pueden recabar los datos por transmisión acústica sin que el observatorio tenga que emerger a la superficie. De esta forma, usted dispone de datos relativamente "frescos" a bajo coste. La transferencia acústica de datos está disponible como aplicación integrada. En aguas poco profundas la plataforma puede equiparse con un cable a la costa que permita dar energía a los instrumentos y mostrar datos en tiempo real.

Fácil de elevar a la superficie

Smart Sub Observatory puede equiparse con un liberador acústico sencillo y fiable. Para facilitar la recuperación en la superficie, puede proveerse con una luz intermitente o con un faro Argos o Iridium. De esta forma se le puede poner a punto de una forma rápida y fácil, y reanudar las operaciones.

Reciclaje

La plataforma está diseñada para ser reutilizable, lo que garantiza a los propietarios importantes ventajas económicas. Si se necesitan sensores nuevos o cualquier otro cambio, normalmente puede hacerse sin mayor dificultad.